La fardeleuse est une machine d’emballage industrielle à chargement manuel.
Ce système se compose de :
La partie opérative qui se compose de six éléments :
- Le convoyeur d’entrée.
- Le chargeur.
- Le poste de soudure.
- Le tunnel de rétractation
- Le convoyeur de sortie
- Le débit de film
Une armoire électrique de commande pilotant les 6 moteurs, le four et les actionneurs pneumatiques.
La commande est assurée par un automate programmable (TSX37, M340 ou TSX57). Le moteur du tapis est piloté par un variateur de vitesse ATV31 ou 71 et le dialogue Homme Machine est assuré par un XBTGT tactile.
Bus et réseaux disponibles sur la machine :
- Ethernet TCPIP
- Modbus TCPIP
- Bus AS-i
|