Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Ascenseur Monte Charge

Ce système est adapté aux Bacs PRO ELEEC et aux mentions complémentaires Ascensoriste
 
 

 

 

      

Ce système Ascenseur Monte-charge permet de réaliser toutes les opérations liées au métier d’ascensoriste suivant directive machine Décret 92767 et code du travail.

Les activités pédagogiques proposées sont :

  • La découverte et l’étude des fonctionnalités d’un ascenseur,
  • La Maintenance d’un Ascenseur
  • Le paramétrage et le réglage d’un variateur ‘’Lift’’
  • L’étude des normes de sécurité liées au métiers de l’ascensoriste

La version de base comporte 2 niveaux + 1 niveau machinerie avec 2 technologies de portes (porte battante et porte guillotine).
Le coffret de commande de la version de base est de type technologie électromécanique avec un variateur de type ATV.

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles