Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Système Habilis

Ce système a pour but de mettre en application les règlements, procédures et méthodes de travail en vue de la certification de la formation à l’habilitation aux risques électriques
 
 

 

         

Ce système a pour but de mettre en application les règlements, les procédures et les méthodes de travail en vue de la certification de la formation à l’habilitation aux risques électriques, en adéquation avec les recommandations UTE C 18-510(niveau B0/BOV, B1/B1V, B2/B2V, BR et BC).

Basé sur un modèle de malaxeur industriel, cet équipement permet l’étude d’un système technique typique de l’industrie agro alimentaire qui met en œuvre un process pouvant nécessiter une continuité de service.

Cet équipement est composé de 3 parties :

  • Une armoire principale avec coffret de commande
  • Une partie opérative malaxeur
  • Un pupitre d’automatisme équipé d’une liaison Ethernet pour une communication éventuelle avec un TGBT.

En option, un lot VAT et EPI peut être proposé. 

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles