Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Banc de schémas de liaison à la terre

Ce banc met en évidence les raisons des décrets, des règlements et des normes en vigueur sur la protection des personnes dans les régimes TT, TN ou IT.
 
 

 

              

Cet équipement se présente sous la forme d’un banc composé de 2 faces de travail.

Chaque face comporte :

  • Un synoptique d’architecture de distribution par face,
  • Trois récepteurs mono ou triphasés (représentés schématiquement et simulés avec des charges implantées dans la partie basse du banc),
  • Des protections par disjoncteurs magnéto thermiques ou disjoncteurs différentiel,
  • Des interrupteurs différentiels ou contacteurs,
  • Des résistances de puissance situées dans le socle du banc et reliées à des douilles de sécurité,
  • Un contrôleur permanent d’isolement pour régime IT (TR22 ou XM200 suivant modèle)

Sur la version XM200, des détecteurs XD301 intégrés dans la structure, permettent la recherche automatique des défauts.

Un kit optionnel comprenant pinces, générateur de courant de fuite et récepteur, permet de compléter l’étude et la recherche des défauts.

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles