Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Banc de sélectivité des protections

Ce banc permet de comprendre les principes et la mise en œuvre de la sélectivité entre protection amont et aval.
 
 

 

        

Cet équipement se présente sous la forme d’un banc composé de 2 faces de travail.
Il se compose de : 

  • Deux surfaces de travail indépendantes pour étudier la sélectivité ampéremétrique pour l’une et la sélectivité chronométrique pour l’autre,
  • Des disjoncteurs avec courbes de déclenchement différentes (Courbes B, C ou D),
  • Un jeu de câbles de sécurité
  • Une partie basse renfermant deux transformateurs d’isolement 220V/48V permettant d’alimenter les faces séparément et de limiter l’énergie mise en jeu lors des défauts volontaires nécessaires à l’étude,
  • Un jeu de selfs dont les impédances sont calculées pour la sélectivité ampéremétrique,
  • Un rhéostat pour faire circuler un courant de défaut pour la sélectivité chronométrique,
  • Un dispositif de sécurité d’ouverture des panneaux de protection.
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles