Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Valise RFID

La valise RFID permet d’étudier et de comprendre les notions de traçabilité et d’identification utilisées dans de nombreuses applications (logistique, contrôle d’accès, suivi et tri des bagages, etc. …)
 
 
  La valise RFID est composé d’un automate programmable raccordé à 2 stations compacte de lecture/écriture, via un boitier Ethernet. Un outil de dialogue Homme Machine permet d’écrire ou/et de lire les informations des étiquettes électroniques.

La valise comprend :

  • 10 badges
  • 5 étiquettes
  • 2 stations compactes de L/E
  • 1 boitier Ethernet
  • 1 Twido Ethernet
  • 1 alimentation 24v
  • 1 terminal XBTN
  • 2 disjoncteurs de protection
  • L’ensemble des câbles nécessaires au bon fonctionnement
  • Un switch Ethernet

L’ensemble est fourni avec une documentation technique et pédagogique format papier et sur support CD.

Les TP proposés sont orientés mise en œuvre, exploitation et maintenance.

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles