Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Valise de com SI

La valise de com SI se présente sous la forme d’une valise compacte qui intègre un automate TSX Micro avec entrées/sorties sur douilles et un coupleur Ethernet. L’ensemble permet : - l’étude et la programmation d’un automate ; - une connexion à un réseau local par protocole TCP/IP ; - la création et l’utilisation de pages HTML sur le site WEB embarqué du coupleur Ethernet.
 
 

 

Fonctionnalités principales
L'équipement pédagogique permet l’étude des aspects suivants :

  • Etude des architectures de réseau (matériel, services) et paramétrage de protocoles TCP/IP.
  • Création et modification de pages HTML sur le site Web embarqué du coupleur Ethernet avec l'outil FactoryCast.
  • Programmation et utilisation d'un automate TSX Micro via un réseau local.
  • Programmation et utilisation de l'automate via le réseau téléphonique commuté.

Présentation de la pédagogie
Les différents thèmes pouvant être abordés sont :

  • étude et mise en œuvre d’un automate programmable ;
  • programmation en combinatoire ou en séquentiel ;
  • étude des blocs de fonctions (Tempos, comparateurs, registres, régulation, etc. …) ;
  • travail sur les mots ;
  • entrées / sorties analogiques ;
  • étude de fonctions communicantes de l’automate :
    - coupleur Ethernet ;
    - pages Web embarquées.


 

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles