Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Valise de communication

La valise communication permet d’appréhender et maîtriser les principes fondamentaux de la communication.
 
 

 

Présentation de l’Equipement
Cet équipement est représentatif des standards de communication actuels utilisés dans l'industrie :

  • Liaison série asynchrone.
  • Bus capteur / actionneur.
  • Bus industriel hétérogène.
  • Réseau local Ethernet.
  • Technologie Internet.

La valise principale permet l’étude des principes suivants :

  • communication locale point à point RS232 : caractère ASCII, format, débit, contrôle, configuration côté PC et automate,
  • Liaison point à point via le réseau téléphonique commuté, jeu de caractères HAYES
  • bus capteurs actionneurs ASi : notion maître / esclave, adressage, polling,
  • bus industriel multipoint UniTelway et Modbus: notion de protocole, de transparence et de requête système,
  • communication en mode conversationnel entre un PC et un automate : construction d’un dialogue,
  • technologie Internet sur réseau local Ethernet grâce à la fonction Web serveur du TSX : configuration du PC, du navigateur Internet, mise à jour de site et création de pages
    HTML,
  • OFS, OPC Factory Serveur : concept objet qui permet à des applications informatiques (VB, C++) d’accéder à la mémoire des automates,
  • les échanges entre automates au travers d’un réseau local Ethernet : lecture / écriture de données sur un système distant,
  • les technologies Internet sur un réseau local Ethernet : adresse IP, marque de sous réseau, serveur SNTP,
  • la télémaintenance ou programmation à distance avec des pages HTML ou le logiciel PL7 Pro et driver XIP.
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles