|
Cette valise permet d’expérimenter une stratégie de communication visant à échanger des données de sous systèmes caractérisés par un ZELIO et un TWIDO vers un TSX MICRO. Ces informations peuvent, par la suite, être visualisées sur un afficheur ou une supervision.
Une fois la technique de communication appréhendée, elle pourra être implantée sans crainte sur le plateau technique.
Cet outil est tout autant destiné aux élèves qu’aux professeurs qui pourront participer à des formations Académique avec des équipements homogènes et personnels.
Description :
La communication inter-automate et une liaison RS485 Modbus dédiée, la liaison TSX MICRO – afficheur est en Uni-telway.
La valise permet de connecter un PC soit en liaison port com série soit, USB soit, Ethernet.
Un commutateur permet de sélectionner le lien de l’Afficheur (XBT – PC ou XBT – TSX37)
Un simulateur 14 entrées est disposé sur le TWIDO, qui dispose aussi d’une extension de communication ainsi qu’un report de visu.
L’ensemble est monté sur rail DIN pour permettre différentes manipulations.
|