|
Cet équipement est constitué de deux sous ensembles : une partie commande et une partie opérative.
- La partie opérative représente une unité de traitement de surface constitué d’un poste de chargement/déchargement. Il est composé de un chariot suspendu à deux mouvements et de trois bacs de traitement.
Des boutons poussoirs servent de pupitre de commande. Des capteurs inductifs situés montés sur le châssis permettent d’effectuer le positionnement du chariot.
- La partie commande est composée d’un boîtier avec un automate programmable qui commande le chariot.
Présentation de la pédagogie :
L’équipement gestion d’énergie permet :
- Apprentissage de la mise en œuvre de la programmation
- Programmation de fonctionnement du système.
- Etude du Grafcet, des fonctions de temporisation, comptage, mémorisation.
- Gestion des cycles de fonctionnement.
- Gestion de modes de marches et arrêt (GEMMA).
|