Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Simulateur Processim

Processim est un système d’apprentissage de la programmation et de la maintenance des systèmes automatisés.
 
 

  Le logiciel permet de :
Réaliser la simulation d’une partie opérative :
L’éditeur d’animation gère une bibliothèque d’objets paramétrables (vérins, moteurs, détecteurs, convoyeurs, perceuse, zone d’empilage pour procédés continus...) associables de façon intuitive avec attribution automatique des E/S en liaison avec l’éditeur de programme.

Vous pouvez ainsi imaginer une partie opérative ou recréer la simulation d’un process existant.

Aborder la programmation (Grafcet et Ladder) :
L’éditeur de programme permet de faire l’apprentissage du raisonnement et des principes de programmation des langages Grafcet et Ladder et de tester le programme sur l’animation réalisée. Une approche graphique autorise à l’apprenant de se libérer des contraintes de syntaxes.
La possibilité est également donnée de travailler sur les équations logiques en leur associant les tables de vérité. Lors du déroulement du programme, l’animation dynamique du Grafcet ou du chronogramme de l’état des entrées/
sorties suit le mieux possible la simulation réalisée.

Programmer directement avec un automate TSX :
Le logiciel peut fonctionner en connexion avec un automate TSX pour piloter la partie opérative simulée en langage PL7.
Si votre automate est associé à une partie opérative réelle simple, vous pourrez utiliser l’animation simulée comme supervision de la partie opérative.

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles