|
Présentation de la Pédagogie :
Les pupitres TSX Micro ou M340 - Magélis sont des outils complets destinés à la réalisation de travaux pratiques :
- Programmation d’un automate TSX Micro en utilisant le logiciel PL7 micro, PL7 Junior ou PL7 PRO.
- Programmation d’un automate M340 en utilisant le logiciel UNITY.
- Programmation du terminal de dialogue du type Magélis en
utilisant le logiciel XBTL1003.
- Raccordement des entrées / sorties TOR et analogiques sur une partie opérative ou simulation des entrées par commutateurs et retour des sorties TOR sur douilles sécurisées par l’intermédiaire du pupitre.
Le pupitre est constitué d'une structure en tôle plastique grise, supportant les éléments suivants :
- Version TSX Micro :
Un automate TSX Micro équipé de :
- une carte 16 entrées et 12 sorties TOR,
- une carte 4 entrées analogiques,
- une carte 2 sorties analogiques.
Une interface de dialogue opérateur type Magélis composée de 12 touches fonctions et 8 touches systèmes avec son câble de liaison à l'automate et son connecteur déporté en face avant pour la liaison avec un PC.
Une alimentation 24VDC 4,2A sur deux douilles de sécurité.
- Version M340 :
Un automate M340 équipé de :
- une carte 16 entrées TOR,
- une carte 16 sorties TOR,
- une carte 4 entrées analogiques,
- une carte 2 sorties analogiques.
Une interface de dialogue opérateur type Magélis composée de 12 touches fonctions et 8 touches systèmes avec son câble de liaison à l'automate et son connecteur déporté en face avant pour la liaison avec un PC.
Une alimentation 24VDC 4,2A sur deux douilles de sécurité.
Cet équipement pédagogique est prévu pour travailler en interne avec des commutateurs pour les entrées et des douilles de sécurité pour les sorties, puis pour travailler en externe avec des câbles pouvant se raccorder sur une partie opérative.
|