|
Le banc « Porte automatique sécurisée » comprend :
- Une partie commande constituée d’un coffret électrique industriel intégrant un automate programmable et l’alimentation électrique.
- Une partie opérative intégrant la porte automatique basculante, des capteurs ainsi que des voyants de signalisation et un clavier pour entrer le code.
L’équipement porte automatique offre la possibilité d’être utilisé avec 4 automates programmables différents selon la configuration choisie :
- TSX Twido
- TSX Micro
- Module logic Zelio
Présentation de la pédagogie
- L’équipement « porte automatique sécurisée », a pour objectif de faire découvrir, puis de maîtriser les automatismes, la logique câblée et la logique programmable.
- Il permet d’utiliser les différentes technologies d’acquisition des données :
- mécanique,
- inductive.
- Ce banc permet également d’étudier et de respecter les règles de sécurité et les protections des utilisateurs.
- Il offre de plus la possibilité de travailler sur un modèle correspondant à la réalité quotidienne.
|