|
L’ensemble "Panneau d’affichage automatique" est représentatif des systèmes d’affichage visibles dans l’environnement quotidien lors des déplacements en milieu urbain.
L’ensemble est réalisé en profilé d’aluminium.
Il est conçu pour afficher successivement quatre affiches
publicitaires à l’aide d’un dispositif de défilement (manuel ou
automatique). Les affiches, installées sur une bande sans fin,
peuvent défiler à vitesse variable, du bas vers le haut et
inversement.
L’automatisation du système est réalisée par un module
programmable "Zelio logic" pour gérer le déplacement des affiches et d’un variateur de vitesse type Altivar ATV pour la vitesse de déplacement.
Trois détecteurs de proximité inductifs donnent les ordres de petite et grande vitesses, ainsi que l’arrêt en position des affiches.
|