Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Packs dialogues Homme/Machine Enseignement

L’offre Packs dialogue Homme/Machine permet d’appréhender les différents types de terminaux graphiques à écran tactile Magelis
 
 

 

L’offre des packs dialogue homme/machine aborde les différents types de terminaux graphiques à écrans tactiles Magelis (XBTGT et XBTGTW) et le logiciel de programmation Vijéo Designer. En fonction du choix, l’utilisateur pourra découvrir les différentes possibilités de programmation et les différentes fonctions de communication.

L’offre des packs dialogue homme/machine se compose de :

Version 3,8’’

  • Une licence Vijéo Designer licence site V5.1
  • Un câble XBTZG925 (câble de programmation)
  • Un terminal XBTGT1113

Version 5,7’’, 7,5’’ et 10,4’’

  • Un terminal couleur tactile Ethernet TCP/IP port USB
  • Une carte mémoire, un câble et une alimentation

Version 8,4’’ en GTW

  • Un terminal couleur tactile Windows Ethernet TCP/IP port USB
  • Une carte mémoire, un câble et une alimentation
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles