Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Packs RFID

L’offre Pack RFID permet d’étudier et de comprendre les notions de traçabilité et d’identification utilisées dans de nombreuses applications (logistique, contrôle d’accès, suivi et tri des bagages, etc. …)
 
 

 

Le pack RFID comprend  un système d’IDentification par Radio Fréquence (RFID) destiné aux architectures d’automatismes.
Il permet de lire et d’écrire à distance des informations stockées dans une étiquette électronique fixée sur un objet mobile dans un processus de production, de logistique ou de contrôle d’accès.
Ce dispositif s’intègre dans toutes les applications nécessitant l’identifi cation, la traçabilité ou la transmission de données concernant un objet mobile au cœur de tout processus, qu’il soit ouvert, fermé ou à rupture de flux.

Ce pack comprend :

  • 10 badges
  • 5 étiquettes
  • 2 stations compactes de L/E
  • 1 boitier Ethernet
  • 1 Twido Ethernet
  • 1 logiciel Twido Suite
  • L’ensemble des câbles nécessaires au bon fonctionnement
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles