Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Manipulateur pneumatique à base rotative

Le manipulateur pneumatique à base rotative permet d’aborder et de comprendre le fonctionnement d’un système électropneumatique.
 
 

 

 

      

Présentation de l’ensemble
Ce bras manipulateur permet la manipulation de pièces allant jusqu’à une masse de 1 kg selon cinq axes. A partir d’un cahier des charges, l’élève sera en charge de réaliser sa propre application : câblage et programmation.

Cet équipement est composé de trois parties complémentaires.
La partie opérative, constituée :

  • d’un ensemble de cinq actionneurs pneumatiques : corps rotatif, axe vertical, axe horizontal, rotation de la pince et pince,
  • de deux positions de préhension,
  • d’une vanne 3/2 24 VCC,
  • d’un démarreur progressif avec manomètre et vanne manuelle de sectionnement,
  • d’un manocontact de détection de la pression,
  • d’un groupe de cinq distributeurs 5/2 bistables 24 VCC,
  • de deux types de détection : électrique et électropneumatique,
  • de douilles de sécurité de 4 mm et/ou connecteur sub-D pour le contrôle et le pilotage du système.

La partie commande est composée d’un  automate didactisé.
Le pupitre, constitué :

  • d’une boîte munie d’un synoptique de raccordement et de douilles de sécurité,
  • d’organes de commande et de signalisation permettant le câblage du circuit de sécurité et la gestion des modes de marche (automatique, manuel et signalisation des défauts).
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles