Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Gestion de Trafic

Cet équipement à pour objectif pédagogique une première approche des automatismes programmables au travers d’une simulation aisément compréhensible pour les utilisateurs.
 
 

 

 

      

L’équipement comprend :

  • Une partie commande intégrant, un automate programmable
    sur platine,
  • Une partie opérative, représentant un carrefour routier avec deux voies principales et une entrée de parking, intégrant les commutateurs permettant différents fonctionnements, les feux tricolores représentés par deux fois trois Leds, les feux de passage piétons par deux fois deux Leds, deux capteurs pour la détection de passage et deux connecteurs Sub D (25 et 37 broches) pour le raccordement à la partie commande.

Matériel fourni

  • Une partie commande avec automate
  • Un câble limande avec connecteurs mâle et femelle de 25
    broches, longueur 1,5 m.
  • Un câble limande avec connecteurs mâle et femelle de 37
    broches, longueur 1,5 m.
  • Un cordon secteur longueur 2 m pour raccordement au réseau.
  • Une partie opérative représentant un carrefour routier avec une entrée de parking.

Le système Gestion de Trafic se décline en 3 offres :

  • Partie Commande en Zélio
  • Partie Commande en TSX MICRO (TSX37)
  • Partie Commande en TWIDO
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles