Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Banc capteurs Analogiques

Le banc "Capteurs Analogiques" permet d’aborder sous une forme compacte et autonome, la pratique de la technologie du monde analogique, grandeurs physiques, capteurs, schémas électriques associés, conversions analogique/digital et digital/analogique…
 
 

    

 

      

Le "Banc mesure et régulation" a pour objectif pédagogique
d’étudier différents capteurs analogiques, les montages associés ainsi que la conversion analogique / numérique et numérique /analogique.
Une approche du monde de la régulation est également possible au travers d’un régulateur de vitesse et d’une mini-enceinte thermique.
Les différents thèmes pouvant être abordés sont :
La mesure d’un poids avec une jauge de contrainte, capteur
linéaire.
La mesure d’une distance sans contact avec un capteur industriel, capteur non linéaire.
La mesure d’une distance avec contact, potentiomètre.
La commande en vitesse d’un moteur à courant continu.
La mesure du retour vitesse avec dynamo tachymètrique.
La mesure d’une température avec sonde PT100 et transmetteur.
L’étude d’un régulateur de vitesse type PID
L’étude d’un régulateur de température de type Tout ou rien.
L’étude d’un régulateur de température de type PID.
La programmation d’un automate programmable industriel.
Les réseaux informatiques.
La technologie Internet.

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles