Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Axe numérique

Cet équipement a pour objectif pédagogique la mise en œuvre et l’exploitation d’un axe numérique asservi, en vitesse et en position, en tenant compte et en mettant en évidence l’influence des contraintes mécaniques et énergétiques.
 
 

 

 

      

Les manipulations sont réalisées à l’aide d’un automate
programmable industriel TSX57 (Premium) équipé d’un module de commande d’axe sur lequel les élèves se familiariseront à la programmation de la commande de mouvement.

L’ensemble didactique "Axe numérique" est constitué de deux sous ensembles (une partie commande et une partie opérative). Il est accompagné d’une notice technique et d’un manuel de travaux pratiques.

Partie opérative :
Elle comporte un mobile entraîné par un système de type vis
écrou à billes commandé par un moteur à courant continu.
Elle est conçue pour pouvoir accéder, en toute sécurité, aux
parties mécaniques mobiles. Elle permet de pouvoir modifier les charges du mobile et de l’axe de rotation.

Les parties mobiles sont sécurisées par des protections en
matériaux transparents équipées d’un système de détection
d’ouverture ou de démontage.
Un variateur de vitesse électronique et un générateur d’impulsions permettent son utilisation avec le système de commande.
Des points de test sont prévus pour effectuer les mesures sur
différents éléments de la boucle de régulation : consigne, courant et tension moteur, retour vitesse…

Partie commande :
Elle est composée d’un automate TSX Premium équipé de :
- un module pour gérer les entrées ;
- un module pour gérer les sorties ,
- un module commande de mouvement pour le pilotage de l’axe.
L’automate est monté dans un coffret métallique renfermant
également les éléments de coupure et de protection de l’équipement.

 

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles