|
L’équipement pédagogique « Ascenseur» est destiné aux établissements professionnels et techniques ainsi qu’aux techniciens et ingénieurs de l’industrie qui souhaitent s’initier à la programmation du TSX MICRO, du TWIDO ou du M340 en langage "Ladder" , aborder la programmation séquentielle en langage "Grafcet" et apprendre à gérer les modes de marche et d’arrêt d’un système automatisé.
Ce système se compose d’une Partie Opérative et d’une Partie Commande qui peut se décliner en 3 offres :
- Partie Commande avec TSX Micro (TSX37)
- Partie Commande avec TWIDO
- Partie Commande avec M340
Chaque Partie Commande comprend :
- Un automate équipé de cartes d’Entrées Sorties ;
- Une alimentation 24 Vcc 2 A ;
- Deux connecteurs Sub D de 25 et 37 broches ;
- Une prise avec un fusible de protection pour le raccordement au secteur.
- Un câble limande avec connecteurs mâle et femelle de 25 broches, longueur 1,5 m ;
- Un câble limande avec connecteurs mâle et femelle de 37 broches, longueur 1,5 m ;
- Un cordon secteur longueur 2 m.
|