Support

Disjoncteurs Fluarc au SF6 et protection des moteurs MT

Résumé

Jusqu'à la fin des années 70 les disjoncteurs MT (moyenne tension) ont utilisé, principalement, les techniques de coupure dans l'air et dans l'huile. Les disjoncteurs à coupure dans l'huile, à faible ou à fort volume d'huile, étaient en Europe la seule alternative technologique. La majorité des constructeurs de disjoncteurs, d'envergure internationale, les présentaient dans leurs catalogues. Par ailleurs, les qualités des disjoncteurs à coupure dans l'air étaient très appréciées par leurs utilisateurs dans le domaine de la distribution industrielle de 6,6 et 11 kV en Asie et en Europe, et de 5 et 15 kV sur le continent américain. Avec les disjoncteurs à coupure dans l'air, que ce soit pour des applications BT ou MT, les utilisateurs ne se préoccupaient pas des surtensions et bien souvent, n'étaient même pas conscients de l'existence d'un tel phénomène. En effet grâce au soufflage magnétique dans l'air, le grand allongement de l'arc (fonction de la valeur du courant coupé), et son refroidissement, permettent u e coupure en douceur, sans surtension excessive. Les techniques de coupure dans le gaz d'hexafluorure de soufre -SF6- ou dans le vide ont commencé à être utilisées dès les années 70-75 (selon les pays), particulièrement pour les disjoncteurs MT des postes primaires. Le succès de ces deux nouvelles techniques n'est plus à prouver. Leurs avantages sont:
- une durée de vie plus grande que celle des disjoncteurs à huile;
- un meilleur comportement en réenclenchement rapide, coupure de batterie de condensateurs, etc, comparé à ceux de la coupure dans l'huile et dans l'air;
- un volume réduit, par rapport aux disjoncteurs à coupure dans l'air.
Pour remplacer les disjoncteurs à coupure dans l'air, dans les applications industrielles, et particulièrement pour la coupure des courants de démarrage des moteurs, le disjoncteur SF6 est la solution, offrant :
- l'avantage d'une coupure en douceur, et,
- par rapport aux disjoncteurs à coupure dans l'air, un faible encombrement.
Pour toutes ces raisons, après avoir fabriqué pendant  5 ans des disjoncteurs à coupure dans l'air de type Solenarc, Merlin Gerin a opté dès 1970 pour la technologie à coupure dans le SF6 dans le secteur de la moyenne tension.   

Plus d'information :
Appareillage électrique SF6 et Développement Durable - En anglais  (fichier pdf, 290 Ko)
Télécharger

Référence

  • - Auteur :Jacques Hennebert, David Gibbs
  • - Date de publication :01/12/1990
  • - Nombre de pages :16
  • - Numéro CT :143


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez Adobe Reader

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques