Support

Démarreurs et variateurs de vitesse électroniques

Résumé

Le démarrage en direct sur le réseau de distribution des moteurs asynchrones est la solution la plus répandue et est souvent convenable pour une grande variété de machines. Cependant, elle s’accompagne parfois de contraintes qui peuvent s’avérer gênantes pour certaines applications, voire même incompatible avec le fonctionnement souhaité au niveau de la machine :
- appel de courant au démarrage pouvant perturber la marche d’autres appareils connectés sur le même réseau,
- à-coups mécaniques lors des démarrages, inacceptables pour la
machine ou pour le confort et la sécurité des usagers,
- impossibilité de contrôler l’accélération et la décélération,
- impossibilité de faire varier la vitesse.
Les démarreurs et les variateurs de vitesse suppriment ces inconvénients.
La technologie électronique leur a donné plus de souplesse et a étendu leur champ d’application. Mais encore faut-il bien les choisir.
Tout l’objet de ce Cahier Technique est de mieux faire connaître ces dispositifs pour faciliter leur définition en cours de conception d’équipement ou pour améliorer voire remplacer un ensemble moteur-appareillage de commande et de protection.

Référence

  • - Auteur :Daniel Clénet
  • - Date de publication :01/11/2003
  • - Nombre de pages :28
  • - Numéro CT :208


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez Adobe Reader

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques