• A man squatting in front of a server console with his laptop.

    Salles de serveurs

    Des solutions d’infrastructure physique entièrement intégrées, rapidement déployées et facilement gérées.

    • Lisez

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n 1
        Les différents types d'onduleurs

        Il règne une grande confusion sur le marché concernant les différents types d'onduleurs existants et leurs caractéristiques. Chacun de ces types d'onduleur est défini, les applications pratiques de chacun d'entre eux sont expliquées et les avantages et inconvénients indiqués. Grâce à ces informations, il sera possible de choisir le type d'onduleur le mieux adapté à chaque situation. Consultez le Livre blanc n° 1 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 18
        Les sept types de problèmes d'alimentation

        Pannes d’équipement, interruption du système, logiciels et données endommagés - tous ces problèmes ont souvent la même origine : un problème d’alimentation. La description standardisée des problèmes d’alimentation proprement dits pose en soi une difficulté. Ce livre blanc décrit les types les plus courants de perturbations de l’alimentation, leurs causes possibles, leurs conséquences pour votre équipement critique et la façon de le protéger, en utilisant les standards IEEE pour décrire les problèmes de qualité de l’alimentation. Consultez le Livre blanc n° 18 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 29
        Options d'alimentation des racks pour haute densité

        Les solutions de fourniture d'alimentation électrique aux racks haute densité dans les datacenters et les salles réseau sont expliquées et comparées. Les problèmes traités incluent notamment la quantité d'alimentations, le mode monophasé par opposition au mode triphasé, le nombre et l'emplacement des disjoncteurs, la surcharge, le choix des types de fiches, la sélection de la tension, la redondance et la perte de redondance. La nécessité pour le système d'alimentation de racks de s'adapter à l'évolution des besoins est identifiée et quantifiée. Des directives sont définies pour élaborer des systèmes d'alimentation de racks pouvant fournir une alimentation fiable à des charges de haute densité sachant s'adapter à l'évolution des besoins. Consultez le Livre blanc n° 29 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 44
        Optimisation des performances de refroidissement d’un rack à l’aide de panneaux-caches

        L’espace vertical inutilisé dans les racks à cadre ouvert et dans les armoires rack crée un recyclage d’air chaud non maîtrisé qui fait chauffer les équipements inutilement. L’utilisation de panneaux-caches peut minimiser ce problème. Ce livre blanc explique et quantifie les effets des panneaux-caches sur les performances du système de refroidissement. Consultez le Livre blanc n° 44 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 49
        Erreurs à éviter compromettant les performances de refroidissement des datacenters et des salles réseaux

        Des erreurs évitables, fréquemment commises lors de l’installation de systèmes de refroidissement et de racks dans les datacenters ou dans les salles réseaux, affectent la disponibilité des équipements et augmentent les coûts d’exploitation. Ces problèmes non intentionnels entraînent des points de surchauffe, réduisent la tolérance aux pannes et affectent l’efficacité ainsi que la capacité de refroidissement. Les administrateurs systèmes sont souvent tenus responsables des problèmes de refroidissement ; mais en réalité, la plupart des incidents sont causés par une installation incorrecte des équipements informatiques sur laquelle ils n’ont aucun contrôle. Ce livre blanc passe en revue ces erreurs typiques, explique leurs principes, quantifie leur impact et fournit des solutions simples. Consultez le Livre blanc n° 49 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n 68
        Stratégies de refroidissement pour les armoires de câblage et les petites salles informatiques

        Le refroidissement des armoires de raccordement informatique est rarement planifié et généralement appliqué seulement après apparition d'une quelconque défaillance ou surchauffe. Traditionnellement, aucune norme établie n'existe spécifiant un refroidissement suffisant pour obtenir un comportement prévisible dans les armoires de raccordement. Des spécifications relatives au refroidissement des armoires de raccordement informatique devraient assurer la compatibilité avec les charges anticipées, fournir des instructions précises concernant la conception et l'installation des équipements de refroidissement, éviter le surdimensionnement, maximiser l'efficacité électrique et être suffisamment flexibles pour une efficacité dans des armoires de formes et types variés. Ce document décrit l'application scientifique et pratique d'une méthode optimisée pour la spécification du refroidissement des armoires de câblage. Consultez le Livre blanc n° 68 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 79
        Comparaison technique entre les conceptions d'onduleurs On-line et Line-interactive

        Les systèmes d’onduleurs inférieurs à 5 000 VA sont disponibles en deux conceptions de base : Line-interactive et on-line Double Conversion. Ce livre blanc décrit les avantages et les inconvénients de chaque topologie et fait référence à quelques idées fausses courantes concernant les exigences des applications du monde réel. Consultez le Livre blanc n° 79 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 103
        Comment réduire les risques d'erreur humaine dans les salles serveurs distribuées et les armoires de câblage distantes grâce à des solutions de surveillance

        Les interruptions inopinées de salles serveurs et d'armoires de câblage distantes sont la hantise des responsables informatiques. Les anecdotes de pannes de salles serveurs dues à une erreur humaine, un manque de compétence ou simplement à la malchance sont légion. Ce livre blanc propose une analyse de plusieurs scénarios d'incidents et explique comment un simple système de surveillance peut suffire à limiter les risques de panne. Consultez le Livre blanc n° 103 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 119
        Créer de l’ordre à partir du chaos dans les datacenters et les salles serveurs

        Les professionnels des datacenters peuvent dire adieu aux racks désordonnés, à la distribution d’air insuffisante sous le sol et aux grandes longueurs de câbles avec un minimum d’efforts et de dépenses. Que la situation soit le résultat d’années de mauvaise gestion ou qu’elle soit héritée, il existe des correctifs rapides et d’autres solutions à plus long terme. Ce livre blanc décrit les différentes approches innovantes pour traiter les symptômes du chaos et éliminer les causes profondes de ce chaos. Consultez le Livre blanc n° 119 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 174
        Options pratiques pour le déploiement de l'équipement informatique dans les petites salles de serveurs et les succursales

        Les petites salles serveurs et succursales sont en général mal rangées, non protégées, surchauffées et à espace réduit. Ces conditions peuvent provoquer l'arrêt du système ou, tout au moins, des « incidents évités de justesse » qui attirent l'attention de la direction. Pour faire face à ces problèmes, l'expérience pratique définit une liste restreinte de méthodes efficaces visant à améliorer la disponibilité des opérations informatiques dans les petites salles serveurs et succursales. Ce livre blanc propose d'améliorer concrètement l'alimentation, le refroidissement, les racks, la sécurité physique, ainsi que la surveillance et l'éclairage. Il s'intéresse aux petites salles serveurs et succursales d'une charge informatique de 10 kW. Consultez le Livre blanc n° 174 (en anglais)
    • Regardez

      • InfraStruxure for Small IT Spaces – découvrir et exploiter les opportunités

        Himanshu Patel décrit les défis qui poussent nos clients à découvrir notre offre InfraStruxure for Small IT Spaces et explique comment tirer parti de l’offre Schneider Electric pour exploiter les opportunités du marché.

        (vidéo en anglais)
      • Découvrez le Netshelter CX

        La solution pour déployer les équipements informatiques en dehors des salles serveurs. Cette démo en 3D montre les caractéristiques et les avantages du premier environnement serveurs portable et insonorisé sur le marché informatique.

        (vidéo en anglais)

      • Démonstration des coûts énergétiques

        (DCIM) aide les entreprises à surveiller et à contrôler l’alimentation et le refroidissement ainsi que la consommation et les coûts énergétiques au sein de leurs installations. En démonstration à Cisco Live ! Selon Eddie Desouza, consultant logiciels chez APC by Schneider Electric, le module InfraStruxure Energy Cost fournit un rapport de consommation énergétique qui détaille l’énergie consommée dans le datacenter en kWh ainsi que le coût du kWh jusqu’au niveau du rack.

        (vidéo en anglais)
      • Schneider Electric a l’onduleur qui vous convient

        Schneider Electric propose la gamme d’onduleurs la plus large au monde. Pour la maison intelligente et le PC, du réseau et serveur au datacenter, en standalone ou monté sur rack, standard ou modulaire, Schneider Electric a l’onduleur qui vous convient !

        (vidéo en anglais)
      • Installation de Smart-UPS™ sur rack

        Cette vidéo montre comment installer les modèles Smart-UPS® dans une configuration en rack à deux et quatre postes.

        (vidéo en anglais)
      • Aperçu des caractéristiques et avantages de Smart-UPS

        Ray Munkelwitz donne un bref aperçu de Smart-UPS et de ses caractéristiques et avantages majeurs.

        (vidéo en anglais)
      • Aperçu des caractéristiques et avantages de Smart-UPS On-Line

        John Precopio donne un bref aperçu de Smart-UPS On-Line et de ses caractéristiques et avantages majeurs.

        (vidéo en anglais)
      • Aperçu des caractéristiques et avantages de Symmetra

        Cette vidéo donne un bref aperçu des caractéristiques et avantages majeurs de Symmetra.

        (vidéo en anglais)

      • Services d’alimentation critique et de refroidissement de Schneider Electric

        Vous voulez devenir un grand spécialiste des datacenters ? Les services d’alimentation critique et de refroidissement de Schneider Electric facilitent la planification, la construction et l’exploitation de votre datacenter, quelle que soit sa taille.

        (vidéo en anglais)