• Default Alternative Text

    Refroidissement par rangée

    Capacité et redondance de refroidissement pour votre datacenter grâce aux unités InRow évolutives et efficaces

    Texte alternatif par défaut

    Défis

    Un environnement imprévisible de datacenter est un motif d’inquiétude courant pour les responsables informatiques. Vous avez besoin d’une architecture de refroidissement prévisible qui élimine toute approximation dans le refroidissement de votre datacenter et qui rapproche la source de refroidissement de la charge thermique tout en minimisant le mélange d’air.
    • Solutions

      Les unités de refroidissement InRow, disponibles en version Chilled Water et Direct Expansion, sont conçues pour répondre aux diverses exigences des datacenters de petite et grande envergure. Elles sont conçues pour éviter que l'air chaud ne soit redistribué, tout en améliorant la prévisibilité du refroidissement et en permettant d'étaler les dépenses au fur et à mesure de la croissance de l'environnement.
    • Proposition de valeur

      • Fournit la prévisibilité et la redondance au niveau du rack et de la rangée.
      • Garantit des économies d'énergie, une totale fiabilité et une totale flexibilité pour réduire le coût total de possession.
      • Solutions flexibles et rapides à déployer à côté des équipements informatiques.
      • Les contrôles à réponse active permettent de surveiller et de réguler de manière active la capacité de refroidissement afin de garantir des températures adéquates au niveau de l'aération des serveurs.
    • Facteurs de différenciation

      • Les produits de refroidissement InRow allient technologie de pointe et tests approfondis pour assurer l’efficacité énergétique et la disponibilité continue.
      • Solutions évolutives avec InfraStruxure de Schneider Electric.
      • Nous disposons de plus de 3 900 m2 de laboratoires d’expertise et d’essais, y compris 500 m2 de plancher technique dédié aux essais et développement de produits de refroidissement pour garantir le niveau maximal de fiabilité.
    Une rangée de serveurs

    Applications

    Avantages

    • Homme d’affaires regardant une tablette numérique, portrait
       
      • Maintient la disponibilité au niveau du rack, de la rangée ou de la salle
      • Rapproche la source de refroidissement de la charge thermique, élimine le mélange d’air et fournit une architecture de refroidissement prévisible
      • Contrôle la température d’entrée du rack indépendamment du faux-plancher
    • Une rangée de serveurs
       
      • Capacité supérieure de refroidissement en raison d’une température supérieure de l’air de retour
      • Raccourcit la distance de circulation de l’air
      • Améliore l’efficacité grâce à des ventilateurs à vitesse variable
      • Inclut des contrôles intégrés à réponse active qui permettent d’adapter la capacité de refroidissement à la charge thermique
    • Technicien informatique dans une salle serveurs, opérations de datacenter
       
      • Module de refroidissement intégré à InfraStruxure pour des datacenters modulaires, évolutifs et faciles à gérer
      • Unités standardisées habituellement disponibles en stock pour une livraison rapide