• A group of workers examining security system images on multiple computer monitors, cyber security, sustainability reporting.
    Services tout au long du cycle de vie du datacenter

    Exploitation

    Simplifier le fonctionnement du datacenter et minimiser ses temps d’arrêt.

    • Lire

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n 178
        Cadre de développement et d’évaluation des programmes de maintenance des datacenters

        Des processus inadéquats de maintenance et de limitation des risques peuvent rapidement nuire au bon fonctionnement d’installations pourtant bien conçues. Il est donc crucial de savoir comment structurer correctement et mettre en place des programmes d’exploitation et de maintenance afin d’obtenir le niveau de performance souhaité. Ce livre blanc définit un cadre de travail connu sous le nom de TIMS (Tiered Infrastructure Maintenance Standard), qui permet d’adapter les programmes de maintenance existants ou prévus aux besoins opérationnels et aux exigences de performances des installations. Ce cadre rend ces programmes plus faciles à comprendre, à expliquer et à mettre en place dans toute l’entreprise. Consultez le Livre blanc n 178
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n 2
        Les 10 erreurs à éviter dans l’exploitation du datacenter

        Comment éviter de commettre des erreurs majeures lors de l’exploitation et de la maintenance de votre datacenter ? La solution réside dans la méthodologie utilisée pour votre programme d’exploitation et de maintenance. Trop souvent, les entreprises investissent beaucoup en capitaux et expertise dans la conception de leurs installations. Cependant, lorsque la construction est terminée, l’exploitation du datacenter n'a pas été prise en compte. Ce livre blanc détaille les 10 erreurs majeures dans l’exploitation du datacenter. Consultez le Livre blanc n 2
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n 4
        Importance de la documentation et de la formation sur les sites critiques

        Toutes les études concernant les temps d’arrêt dans les environnements critiques parviennent à la même conclusion : l’erreur humaine est la cause principale. Le moyen le plus efficace pour lutter contre cette menace pour votre entreprise consiste à investir à la fois dans la documentation et dans la formation.
         
        Un personnel correctement formé comprend comment l’usine fonctionne, comment assurer l’exploitation et la maintenance en toute sécurité, et sait ce qu’il faut faire quand les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Une documentation complète, précise et facilement accessible représente tout à la fois le fondement de cette connaissance et la solution à mettre en œuvre. La rédaction d’une documentation complète et la mise en place d’un programme de formation sont des objectifs cruciaux, mais ils sont toutefois rarement atteints. Ce livre blanc décrit une méthodologie permettant d’élaborer un programme efficace qui répond aux besoins spécifiques des environnements critiques. Consultez le Livre blanc n 4

      • L’un des plus gros défis rencontrés par les exploitants de datacenter est de gérer le cycle de vie du datacenter tout en optimisant les performances et en réduisant les temps d’arrêt. L’importance de la gestion du cycle de vie du datacenter

      • Les exploitants de datacenter doivent se poser les questions suivantes : « quels sont les éléments importants d’un programme d’exploitation et de maintenance ? » et « où se situe notre programme existant » ? Publics matures uniquement : Exploitation et maintenance de datacenter

      • Découvrez dans quelle mesure un solide programme d’exploitation de datacenter est plus important au bon fonctionnement d’une entreprise que la conception du datacenter. 3 exemples où un solide programme d’exploitation de datacenter est plus important que la conception du datacenter

      • Un partenariat entre la direction et le service informatique garantira la meilleure conception possible de datacenter, prenant en compte les besoins long terme des deux domaines opérationnels. L’exploitation des datacenters repose sur la communication entre la direction et l’informatique

      • Les exploitants de datacenter peuvent avoir du mal à déterminer le niveau approprié de maintenance pour leurs installations, surtout s’ils ne sont pas des spécialistes dans ce domaine. Il faut alors un programme bien organisé d’exploitation et de maintenance qui soit adapté au niveau de tolérance aux risques du datacenter. Évaluez le programme de maintenance de votre datacenter
    • Apprendre

      Calculateur de coût des datacenters préfabriqués et traditionnels


      Impact des critères de conception sur les coûts des datacenters préfabriqués par rapport aux datacenters traditionnels Calculateur de coût de datacenter

      Calculateur de planification conceptuelle de datacenters


      Impact de la technologie de l’infrastructure physique et des stratégies de plan de croissance sur les principaux paramètres de conception. Calculateur de planification conceptuelle

      Conceptions de référence de datacenter de Schneider Electric


      Des plans validés et documentés sur la façon dont les systèmes d’infrastructure physique doivent être conçus, configurés et disposés, ainsi que pour décrire les composants spécifiques utilisés. Conceptions de référence de datacenter de Schneider Electric

      Calculateur du TCO d’une nouvelle construction par rapport à une colocation


      Impact des attributs du datacenter et du modèle de tarification sur le TCO. Calculateur du TCO

      Calculateur du coût d’investissement pour datacenter


      Impact des modifications de conception de l’infrastructure physique sur les dépenses d’investissement. Calculateur du coût d’investissement
    • Regarder

      • Références de conception de datacenter

        La conception et la construction d’un datacenter peuvent être des tâches ardues. C’est la raison pour laquelle Schneider Electric a élaboré une méthodologie simple pour planifier, construire et déployer un datacenter grâce aux références de conception de datacenter.
      • Services tout au long du cycle de vie du datacenter

        L’exploitation de votre datacenter ne doit pas être une épreuve, du moins pas lorsque vous utilisez les services datacenter de Schneider Electric.
      • La valeur des services tout au long du cycle de vie du datacenter

        Le rôle des datacenters dans l’entreprise n’a jamais été aussi crucial. Les services sont essentiels à la conception, à la mise en service et à l’exploitation d’un datacenter à un niveau de performances optimal, tout en garantissant la disponibilité des systèmes. Schneider Electric est à vos côtés pour vous aider avec une offre globale des services tout au long du cycle de vie de votre datacenter.