• Default Alternative Text
    Services tout au long du cycle de vie du datacenter

    Conception

    Nous mettons notre expertise au service de vos besoins de performance et de sécurité.

    • Lisez

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 160
        Spécification d’une architecture de datacenter modulaire

        Il est de plus en plus admis que les conceptions de datacenters classiques seront supplantées par des conceptions de datacenters modulaires et évolutives. Un coût total de possession réduit, une plus grande souplesse, un temps de déploiement raccourci et un meilleur rendement sont les avantages annoncés de ces futures conceptions. Cependant, le terme « modulaire », les cas où la modularité est appropriée et les spécifications de cette modularité restent vagues. Ce livre blanc crée un cadre d'architecture de datacenter modulaire. Il décrit les diverses manières dont la modularité peut être mise en œuvre pour l'infrastructure d'alimentation, de refroidissement et d'espace du datacenter et explique dans quels cas les différentes méthodes sont appropriées et efficaces. Consultez le Livre blanc n° 160
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 116
        Standardisation et modularité de l'infrastructure physique du datacenter

        Ne pas adopter la standardisation modulaire comme stratégie de conception de l'infrastructure physique d'un datacenter (DCPI) s'avère coûteux sur tous les plans : dépenses inutiles, temps d'arrêt évitables et opportunités commerciales perdues. La standardisation et son proche parent, la modularité, créent un large éventail d'avantages au niveau de la DCPI, qui rationalisent et simplifient chaque processus, de la planification initiale à l'exploitation quotidienne, dont les effets positifs sont considérables sur les trois principaux composants de valeur ajoutée de la DCPI : disponibilité, agilité et coût total d'exploitation. Consultez le Livre blanc n° 116
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 122
        Consignes de définition des niveaux de criticité des datacenters

        Un cadre de référence pour évaluer la performance opérationnelle future du datacenter est essentiel pour planifier efficacement et prendre les bonnes décisions. Les méthodes actuelles de niveaux de criticité ne fournissent pas de définitions assez pertinentes pour valider la performance du datacenter. Pour définir la criticité du datacenter, il est indispensable de définir précisément les critères de conception et d’installation d’un datacenter. Ce livre blanc analyse et compare les méthodes de niveau de criticité existantes, décrit comment choisir un niveau de criticité approprié et propose une spécification pertinente pour justifier la criticité de votre datacenter. Il donne également des conseils sur la façon de préserver le niveau de criticité que vous aurez choisi. Consultez le Livre blanc n° 122

      • Ce blog examine le récent virage vers une approche globale du cycle de vie des datacenters et les différentes méthodes pour déterminer la meilleure conception sur la base de vos besoins spécifiques. Principes de cycle de vie du datacenter : Partie 1/2 – La conception en vue du changement

      • Un principe clé de l’approche globale du cycle de vie des datacenters est de concevoir les installations en gardant à l’esprit qu’elles devront évoluer dans le temps. Mais n’attendez pas que les problèmes surviennent pour amorcer le changement – suivez un autre principe clé : l’amélioration continue. Principes de cycle de vie du datacenter : Partie 2/2 – L’amélioration continue

      • Ce blog aborde les risques à prendre en compte dans la stratégie de conception/construction d’un datacenter. Les risques à prendre en compte dans la stratégie de conception/construction de votre datacenter

      • Une plus grande attention est désormais accordée au cycle de vie d’un datacenter et à l’éventail de compétences en services-conseils requises pour optimiser l’infrastructure et l'exploitation du datacenter dans la durée. Lisez ce blog pour en savoir plus. Les services de cycle de vie de datacenter : Allez au-delà de la simple conception/construction

      • Bon nombre de projets de datacenter adoptent une vision étroite de la phase de conception/construction, sans prendre en considération les facteurs tels que la sélection approfondie du site, les niveaux de performance exigés de la part des fournisseurs ou les questions de maintenance. Dans ce blog, un ancien Directeur des systèmes d'information souligne les leçons à tirer de la conception du datacenter. Conception de datacenter : Partager les leçons tirées
    • Apprenez

      Calculateur de coût des datacenters préfabriqués et traditionnels


      Impact des critères de conception sur les coûts des datacenters préfabriqués par rapport aux datacenters traditionnels Calculateur de coût de datacenter

      Calculateur de planification conceptuelle de datacenters


      Impact de la technologie de l’infrastructure physique et des stratégies de plan de croissance sur les principaux paramètres de conception. Calculateur de planification conceptuelle

      Conceptions de référence de datacenter de Schneider Electric


      Des plans validés et documentés sur la façon dont les systèmes d’infrastructure physique doivent être conçus, configurés et disposés, ainsi que pour décrire les composants spécifiques utilisés. Conceptions de référence de datacenter de Schneider Electric

      Calculateur du TCO d’une nouvelle construction par rapport à une colocation


      Impact des attributs du datacenter et du modèle de tarification sur le TCO. Calculateur du TCO

      Calculateur du coût d’investissement pour datacenter


      Impact des modifications de conception de l’infrastructure physique sur les dépenses d’investissement. Calculateur du coût d’investissement
    • Regardez

      • Références de conception de datacenter

        La conception et la construction d’un datacenter peuvent être des tâches ardues. C’est la raison pour laquelle Schneider Electric a élaboré une méthodologie simple pour planifier, construire et déployer un datacenter grâce aux références de conception de datacenter.
      • Services tout au long du cycle de vie du datacenter

        L’exploitation de votre datacenter ne doit pas être une épreuve, du moins pas lorsque vous utilisez les services datacenter de Schneider Electric.
      • La valeur des services tout au long du cycle de vie du datacenter

        Le rôle des datacenters dans l’entreprise n’a jamais été aussi crucial. Les services sont essentiels à la conception, à la mise en service et à l’exploitation d’un datacenter à un niveau de performances optimal, tout en garantissant la disponibilité des systèmes. Schneider Electric est à vos côtés pour vous aider avec une offre globale des services tout au long du cycle de vie de votre datacenter.