• Default Alternative Text

    Dispositifs de climatisation pour salles informatiques (CRAC)

    Solutions de refroidissement périmétrique pour datacenters de taille moyenne à grande et économiseurs d’air pour grands datacenters.

    • Lisez

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n°40
        Audit du refroidissement visant à identifier les problèmes potentiels liés au refroidissement dans les datacenters

        La miniaturisation de l'équipement informatique et l'augmentation simultanée de la consommation énergétique des processeurs sont source de défis pour les responsables de datacenters, notamment en ce qui concerne la distribution adéquate de l'air frais, l'évacuation de l'air chaud et l'assurance de disposer d'une capacité de refroidissement suffisante. Cet article fournit une liste des problèmes potentiels à évaluer pouvant affecter l'environnement de refroidissement d'un datacenter. Consultez le Livre blanc n°40 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n 130
        Choix entre refroidissement par salle, par rangée et par rack pour les datacenters

        La dernière génération d'équipement informatique à haute densité et à densité variable crée des conditions que les systèmes de refroidissement traditionnels des datacenters ne sont pas préparés à traiter, ce qui entraîne la formation de systèmes de refroidissement surdimensionnés, inefficaces et imprévisibles. Les méthodes de refroidissement par salle, par rangée ou par rack ont été développées pour répondre à ces problèmes. Cet article décrit ces méthodes de refroidissement améliorées et explique dans quelles conditions utiliser chaque type pour la plupart des datacenters de la prochaine génération. Consultez le Livre blanc n°130 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 132
        Modes d’économiseur pour systèmes de refroidissement des datacenters

        Sous certains climats, des systèmes de refroidissement peuvent permettre d’économiser plus de 70 % dans les coûts énergétiques annuels de refroidissement en fonctionnant en mode économiseur, ce qui correspond à une réduction de plus de 15 % dans le PUE annualisé. Cependant, il existe au moins 17 différents types de modes économiseurs sans définition industrielle précise, d’où la difficulté de les comparer, sélectionner ou spécifier. Ce livre blanc fournit la terminologie et les définitions des divers types de modes économiseurs et compare leur performance par rapport aux attributs du datacenter. Consultez le Livre blanc n° 132 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 136
        Refroidissement très efficace basé sur un économiseur d’air indirect pour datacenters

        Parmi les différents modes économiseurs (free-cooling) employés pour les datacenters, l'utilisation d'air frais est souvent considérée comme l'approche offrant la meilleure efficacité énergétique. Ce livre blanc démontre toutefois comment un refroidissement basé sur un économiseur d’air indirect permet des économies d'énergie similaires, voire supérieures, tout en éliminant les risques associés à l'entrée directe d'air frais de l'extérieur dans l'espace informatique. Consultez le Livre blanc n° 136 (en anglais)
    • Apprenez

      Uniflair LE Direct Expansion


      Fournit un aperçu des fonctionnalités et avantages ainsi qu'une information technique de la gamme Uniflair Direct Expansion. Uniflair LE Direct Expansion (en anglais)

      De nombreuses applications, des solutions de refroidissement uniques


      Cette brochure présente les avantages des produits de refroidissement (climatiseurs et refroidisseurs Uniflair) dans les applications cruciales de la mission, hors informatique. De nombreuses applications, des solutions de refroidissement uniques (en anglais)

      Brochure technique EcoBreeze


      Brochure couvrant le message marketing de haut niveau, le fonctionnement théorique, les fonctionnalités et avantages, ainsi que les spécifications techniques. Brochure technique EcoBreeze (en anglais)

      Solutions de refroidissement pour matériel informatique


      Des systèmes correctement dimensionnés pour tous les environnements, des locaux réseau aux datacenters. Solutions de refroidissement pour matériel informatique (en anglais)

      Calculateur PUE du mode économiseur de refroidissement


      Outil TradeOff qui démontre l’impact des caractéristiques géographiques et de refroidissement sur le PUE, les coûts énergétiques et les émissions de carbone. Calculateur PUE du mode économiseur de refroidissement (en anglais)
    • Regardez

      • Capacités de refroidissement US pour les datacenters et au-delà

        Un système de refroidissement vétuste et inefficace a un impact sensible sur vos revenus, quelle que soit votre activité. Schneider Electric peut mettre à jour votre installation grâce à une gamme complète de solutions « Business-wise, Future-driven » adaptables, flexibles, fiables et efficaces.

        (vidéo en anglais)
      • Le choix du refroidissement par évaporation pour les datacenters avec Dave Roden

        Au salon AHR Expo 2014, Schneider Electric a annoncé une réduction du prix de son système de refroidissement EcoBreeze. Dans cette vidéo, David Roden, responsable du développement de l’activité refroidissement chez Schneider Electric, explique les deux modes économiseurs du système et sa capacité à fonctionner dans des datacenters nouveaux et existants.

        (vidéo en anglais)
      • EcoBreeze : un simple coup de frais

        Est-ce que vos coûts de refroidissement sont trop élevés ? Schneider Electric a la solution : EcoBreeze – l’approche de free cooling la plus innovante, la plus efficace et la plus rentable sur le marché.

        (vidéo en anglais)