• Default Alternative Text

    Distribution et confinement de l'air

    Systèmes de confinement de l'air chaud et froid conçu pour accroître la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement

    • Lisez

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n°40
        Audit du refroidissement visant à identifier les problèmes potentiels liés au refroidissement dans les datacenters

        La miniaturisation de l'équipement informatique et l'augmentation simultanée de la consommation énergétique des processeurs sont source de défis pour les responsables de datacenters, notamment en ce qui concerne la distribution adéquate de l'air frais, l'évacuation de l'air chaud et l'assurance de disposer d'une capacité de refroidissement suffisante. Cet article fournit une liste des problèmes potentiels à évaluer pouvant affecter l'environnement de refroidissement d'un datacenter. Consultez le Livre blanc n°40 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n°130
        Choix entre refroidissement par salle, par rangée et par rack pour les datacenters

        La dernière génération d'équipement informatique à haute densité et à densité variable crée des conditions que les systèmes de refroidissement traditionnels des datacenters ne sont pas préparés à traiter, ce qui entraîne la formation de systèmes de refroidissement surdimensionnés, inefficaces et imprévisibles. Les méthodes de refroidissement par salle, par rangée ou par rack ont été développées pour répondre à ces problèmes. Cet article décrit ces méthodes de refroidissement améliorées et explique dans quelles conditions utiliser chaque type pour la plupart des datacenters de la prochaine génération. Consultez le Livre blanc n°130 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n°68
        Stratégies de refroidissement pour les armoires de câblage et les petites salles informatiques

        Le refroidissement des armoires de raccordement informatique est rarement planifié et généralement appliqué seulement après apparition d'une quelconque défaillance ou surchauffe. Traditionnellement, aucune norme établie n'existe spécifiant un refroidissement suffisant pour obtenir un comportement prévisible dans les armoires de raccordement. Des spécifications relatives au refroidissement des armoires de raccordement informatique devraient assurer la compatibilité avec les charges anticipées, fournir des instructions précises concernant la conception et l'installation des équipements de refroidissement, éviter le surdimensionnement, maximiser l'efficacité électrique et être suffisamment flexibles pour une efficacité dans des armoires de formes et types variés. Ce document décrit l'application scientifique et pratique d'une méthode optimisée pour la spécification du refroidissement des armoires de câblage. Consultez le Livre blanc n°68 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n°153
        Mise en place d'un confinement de l'air chaud et froid dans des datacenters

        Les solutions de confinement peuvent éliminer les points chauds et permettre des économies d'énergie par rapport aux concepts conventionnels non confinés de datacenters. La meilleure solution de confinement pour des installations existantes dépend des contraintes qu'elles présentent. Bien qu'un confinement avec conduite d'évacuation du couloir d'air chaud soit préférable pour une meilleure efficacité, le confinement du couloir d'air froid tend à être plus aisé et plus économique pour les installations disposant déjà d'une distribution d'air par plancher surélevé. Ce document examine les contraintes, étudie toutes les méthodes de confinement disponibles et présente des recommandations pour déterminer la meilleure approche de confinement. Consultez le Livre blanc n°153 (en aanglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n°50
        Options de refroidissement pour l'équipement en rack avec flux d'air latéraux

        L'équipement avec flux d'air latéraux présente des difficultés de refroidissement particulières dans le datacenter moderne. Les boîtiers et dispositions de racks sont fondamentalement incompatibles avec le refroidissement latéral, ce qui entraîne l'envoi à l'équipement d'un air d'alimentation trop chaud. Cet article décrit le problème ainsi que plusieurs effets secondaires généralement peu appréciés. Diverses solutions au problème sont décrites avec leurs coûts et avantages. Consultez le Livre blanc n°50 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n°123
        Impact des allées chaudes à haute densité sur les conditions de travail du personnel informatique

        L'utilisation d'allées chaudes modernes sous coffret dans le but de prendre en compte l'augmentation des densités énergétiques dans le datacenter a soulevé la question de la conformité des conditions de travail dans ces environnements constitués d'allées chaudes. Dans cet article, il est établi que le stress supplémentaire dû à la chaleur et imposé par de tels environnements informatiques à haute densité est très peu considéré. Consultez le Livre blanc n°123 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n°135
        Impact du confinement des allées chaudes et froides sur la température et l'efficacité des datacenters

        Le confinement de l'air chaud et le confinement de l'air froid peuvent tous deux améliorer la prévisibilité et l'efficacité des systèmes de refroidissement des datacenters traditionnels. Si ces deux approches minimisent les mélanges d'air chaud et d'air froid, elles sont différentes dans la pratique, en matière de mise en œuvre et d'exploitation, avec des conséquences sur les conditions ambiantes de travail, l'indicateur de rendement énergétique et les heures en mode économie d'énergie. Le confinement des allées chaudes permet de réaliser jusqu'à 43 % d'économies sur les coûts énergétiques annuels du système de refroidissement, ce qui correspond à une réduction de 15 % de l'indicateur de rendement énergétique annualisé. Cet article examine les deux méthodologies et souligne les raisons pour lesquelles le confinement de l'allée chaude ressort comme la pratique favorite pour les nouveaux datacenters. Consultez le Livre blanc n°135 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n°182
        Utilisation d'un confinement d'air avec conduite d'évacuation au plafond dans les centres de données

        Conduire l'évacuation d'air chaud d'un équipement informatique dans un faux plafond peut constituer une stratégie de gestion de l'air efficace, améliorant la fiabilité et l'efficacité d'un datacenter. Les approches habituelles consistent à évacuer par conduite les racks individuels ou des allées chaudes complètes. Elles peuvent être passives (conduite seule) ou actives (avec ventilateurs). Cet article examine les options de conduites d'évacuation disponibles et explique comment de tels systèmes peuvent être déployés et exploités. Les limites pratiques du refroidissement sont établies et des recommandations sont fournies quant aux meilleures pratiques. Consultez le Livre blanc n°182 (en anglais)
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n°199
        Résolution des points chauds dans le datacenter

        Les exploitants de datacenters prennent différentes mesures pour éliminer les points chauds. Certaines de ces mesures ont des effets bénéfiques à court terme mais s'accompagnent d'une pénalité énergétique, et certaines d'entre elles peuvent même créer davantage de points chauds. La gestion du débit de l'air constitue une méthode simple et économique d'éliminer de façon permanente les points chauds tout en réalisant des économies d'énergie et peut permettre d'éviter les dépenses d'investissement liées à l'ajout d'unités de refroidissement. Cet article décrit la cause des points chauds, recommande des méthodes pour les identifier, examine les actions généralement entreprises et indique les meilleures pratiques pour les éliminer. Consultez le Livre blanc n°199 (en anglais)
      • Texte alternatif par défaut


        La solution InfraStruXure® aide Colocator à atteindre un niveau de disponibilité de 100%

        « La nature modulaire d'InfraStruXure ne traite pas uniquement les besoins actuels ; elle est également très modulable. L'installation InfraStruXure a des années lumières d'avance sur les autres installations d'alimentation énergétique et de traitement de l'air que j'aie pu expérimenter. » Lire La solution InfraStruXure® aide Colocator à atteindre un niveau de disponibilité de 100% (en anglais)
      • Small Data Center


        La solution InfraStruXure® empêche l'effondrement de l'entreprise énergétique

        « Il n'y a pas d'équivalent sur le marché. J'ai travaillé dans des environnements refroidis de manière traditionnelle, et l'efficacité de la solution InfraStruXure est de très loin la meilleure solution avec laquelle j'ai travaillé. » Lire La solution InfraStruXure® empêche l'effondrement de l'entreprise énergétique (en anglais)
      • Technician at data center, data center management, data center operations


        Le refroidissement de précision APC de Schneider Electric donne accès à des options de déploiement du serveur

        « Le système de confinement de l'aile chaude est unique car il nous a permis de changer notre vision des installations de serveurs. La solution totale d'APC... ajoute de la valeur car elle nous permet de gérer l'emplacement du serveur, son alimentation et la consommation du refroidissement à un niveau détaillé. » Lire Le refroidissement de précision APC de Schneider Electric donne accès à des options de déploiement du serveur (en anglais)
    • Apprenez

      Outil d'arbitrage : Sélecteur de confinement InRow™ pour datacenter


      Outil d'arbitrage montrant l'impact des préférences et des contraintes sur l'approche de confinement recommandée. Sélecteur de confinement InRow™ pour datacenter (en anglais)

      Confinement EcoAisle


      Systèmes de confinement de l'air chaud et froid conçu pour accroître la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la pièce. Confinement EcoAisle (en anglais)

      Solutions de refroidissement pour l'équipement informatique


      Systèmes de taille adaptée pour tous les environnements, des armoires réseau aux datacenters. Solutions de refroidissement pour l'équipement informatique (en anglais)

      Solutions NetShelter SX pour commutateurs réseau Cicso Nexus 7000


      Brochure du produit et guide des références pour la solution à base de conduite de débit d'air latérale et boîtiers pour Nexus 7000. Solutions NetShelter SX pour commutateurs réseau Cicso Nexus 7000 (en anglais)

      Solutions NetShelter SX pour commutateurs réseau Cicso Catalyst et MDS


      Boîtiers réseau NetShelter avec kits de conduites de débit d'air. Solutions NetShelter SX pour commutateurs réseau Cicso Catalyst et MDS (en anglais)

      Guide rapide Conduite d'évacuation verticale (VED) pour NetShelter SX


      Le système de Conduite d'évacuation verticale (VED) constitue une solution à bas prix facile à installer sur la partie supérieure arrière des boîtiers NetShelter afin de capter et renvoyer l'air chaud émis vers les systèmes de refroidissement du périmètre. Guide rapide Conduite d'évacuation verticale (VED) pour NetShelter SX (en anglais)
    • Regardez

      • EcoAisle : Quand la flexibilité rencontre l'innovation

        Le système EcoAisle fournit le meilleur en terme de flexibilité dans un produit standard, ce qui en fait le meilleur choix de confinement, pour l'air froid comme pour l'air chaud. Regarder la vidéo pour découvrir tout ce qu'EcoAisle a à offrir.

        (vidéo en anglais)
      • Capacités de refroidissement US pour les datacenters et au-delà

        Un système de refroidissement vétuste et inefficace a un impact sensible sur vos revenus, quelle que soit votre activité. Schneider Electric peut mettre à jour votre installation grâce à une gamme complète de solutions « Business-wise, Future-driven » adaptables, flexibles, fiables et efficaces.

        (vidéo en anglais)