Les coûts de maintenance représentent une part importante des coûts d'exploitation minière, minéralurgique et métallurgique et peuvent représenter près de la moitié du budget. En général, plus de 60 % de la main-d'oeuvre totale de la mine est dédiée à l'entretien ou à la réparation d'actifs complexes sur le terrain.
Brochure
Réduisez les temps d'arrêt non planifiés et effectuez une maintenance proactive grâce au logiciel Condition Management.
Brochure
Le logiciel d'analyse prédictive des ressources vous permet de réduire les temps d'arrêt des équipements et d'augmenter la fiabilité et les performances.
Rechercher des produits et des S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Opérations unifiées et chaîne logistique
L'optimisation de chaque état dans les processus minier, minéral et métallurgique séparément sans tenir compte de l'ensemble du système peut souvent impliquer de perdre des opportunités d'économie d'énergie.
Opérations de contrôle à distance/centralisées
L'aspect le plus important des systèmes d'exploitation minière automatisés réside sans doute dans la possibilité de centraliser la surveillance dans un même endroit physique pour l'ensemble des procédés.