• Default Alternative Text

    Gestion des ressources et contrôle d’état

    Collaborateur tenant un appareil photo pour prendre une photo sur un fond blanc 64567 : shutterstock, contrôle de machine, gestion de l'énergie, industrie minière

    Défis

    Franchir un nouveau cap en matière de gestion des actifs

    Aujourd’hui, les compagnies minières veulent optimiser dès le départ la durée de vie et les performances de leurs actifs en mettant en œuvre de nouvelles bonnes pratiques (comme la TPM ou topomaintenance), avec comme objectif final d’exploiter tout le potentiel de leur équipement.

    • Mining Asset Utilization

      See how Schneider Electric's mining asset utilization solution helps reduce maintenance costs and cost per tonne.

      • Solutions

        • Associées, la gestion des actifs et la surveillance de l’état constituent une solution qui collecte et analyse les diagnostics en temps réel de tous les actifs de production de l’usine. Celle-ci impulse la prise de mesures appropriées pour améliorer les performances globales des actifs et gérer les activités opérationnelles, d’ingénierie et de maintenance correspondantes.
        • L’analyse prédictive offre une plateforme idéale pour assurer une surveillance continue et en temps réel des performances des actifs.
        • Les outils d’évaluation des performances fournissent des analyses contextuelles en temps réel liées à l’EGE et aux temps d’arrêt.
      • Proposition de valeur

        Notre solution complète de gestion des actifs définit des mesures qui amélioreront les performances globales de ces derniers et contribueront à gérer efficacement les opérations associées, telles que les activités d’ingénierie et de maintenance.
      • Différenciation

        • Une approche totalement intégrée pour l’analyse prédictive, la surveillance de l’état et l’évaluation des performances des actifs.
        • Des algorithmes prédictifs uniques et avancés qui identifient les changements subtils dans le comportement du système, lesquels constituent bien souvent des signes avant-coureurs de défaillances au niveau des performances et de l’état.

      Avantages

      • Cimenterie la nuit, production de ciment.
        Prévention des potentiels problèmes liés à l’équipement
        Identification des actifs à faible rendement
      • Installation de forage de gaz, gaz et pétrole, industrie minière
        Réduction des temps d’arrêt imprévus
        Réduction des coûts de maintenance
      • Ouvrier charbonnier avec du charbon dans la main, industrie minière, traitement des minerais
        Fiabilité et disponibilité accrues
        Durée de vie de l’équipement prolongée