Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    • Technician at data center, data center management, data center operations
      Infrastructure préconfigurée pour un datacenter d’une puissance maximale de 100 kW y compris alimentation, refroidissement, racks et gestion.

      InfraStruxure

      Infrastructure préconfigurée pour un datacenter d’une puissance maximale de 100 kW y compris alimentation, refroidissement, racks et gestion.

    • Lisez

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 111
        Analyse de fiabilité du système d'alimentation APC InfraStruXure

        La gamme de produits APC InfraStruXure offre une architecture alternative à l'ASI centrale. MTechnology, Inc. a employé les techniques d'évaluation du risque probabiliste (PRA) pour estimer la fiabilité de l'alimentation assurée par une ASI InfraStruXure de 40 kW et une unité de distribution de l'énergie (PDU) à bypass statique. Les calculs ont tenu compte de la performance du système InfraStruXure dans des conditions idéales et réelles. L'étude compare également la performance de l'architecture InfraStruXure à celle d'une ASI centrale desservant une charge critique hypothétique de 500 kW dans un datacenter. Les résultats ont montré que l'architecture InfraStruXure était considérablement moins exposée à une panne de toutes les charges du datacenter et légèrement moins exposée à une panne dans l'un des équipements informatiques individuels. Ce livre blanc récapitule les résultats essentiels de l'évaluation quantitative du risque effectuée par MTechnology et étudie leurs implications pour les gestionnaires et les concepteurs de sites. Consultez le Livre blanc n° 111
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 160
        Spécification d'une architecture de datacenter modulaire

        Il est de plus en plus admis que les conceptions de datacenters classiques seront supplantées par des conceptions de datacenters modulaires et évolutives. Un coût total de possession réduit, une plus grande souplesse, un temps de déploiement raccourci et un meilleur rendement sont les avantages annoncés de ces futures conceptions. Cependant, le terme « modulaire », les cas où la modularité est appropriée et les spécifications de cette modularité restent vagues. Ce livre blanc crée un cadre d'architecture de datacenter modulaire. Il décrit les diverses manières dont la modularité peut être mise en œuvre pour l'infrastructure d'alimentation, de refroidissement et d'espace du datacenter et explique dans quels cas les différentes méthodes sont appropriées et efficaces. Consultez le Livre blanc n° 160
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 116
        Standardisation et modularité de l'infrastructure physique du datacenter

        Ne pas adopter la standardisation modulaire comme stratégie de conception de l'infrastructure physique d'un datacenter (DCPI) s'avère coûteux sur tous les plans : dépenses inutiles, temps d'arrêt évitables et opportunités commerciales perdues. La standardisation et son proche parent, la modularité, créent un large éventail d'avantages au niveau de la DCPI, qui rationalisent et simplifient chaque processus, de la planification initiale à l'exploitation quotidienne, dont les effets positifs sont considérables sur les trois principaux composants de valeur ajoutée de la DCPI : disponibilité, agilité et coût total d'exploitation. Consultez le Livre blanc n° 116
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 174
        Options pratiques pour le déploiement de l'équipement informatique dans les petites salles de serveurs et les succursales

        Les petites salles serveurs et succursales sont en général mal rangées, non protégées, surchauffées et à espace réduit. Ces conditions peuvent provoquer l'arrêt du système ou, tout au moins, des « incidents évités de justesse » qui attirent l'attention de la direction. Pour faire face à ces problèmes, l'expérience pratique définit une liste restreinte de méthodes efficaces visant à améliorer la disponibilité des opérations informatiques dans les petites salles serveurs et succursales. Ce livre blanc propose d'améliorer concrètement l'alimentation, le refroidissement, les racks, la sécurité physique, ainsi que la surveillance et l'éclairage. Il s'intéresse aux petites salles serveurs et succursales d'une charge informatique de 10 kW. Consultez le Livre blanc n° 174
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 118
        Virtualisation et cloud computing : optimisation de l'alimentation, du refroidissement et de la gestion pour une rentabilité maximale

        La technologie de virtualisation, qui sous-tend le Cloud Computing, peut avoir d'importantes conséquences sur l'infrastructure physique du datacenter (DCPI). Les hautes densités de puissance qui en résultent souvent peuvent compromettre les capacités de refroidissement d'un système existant. La réduction de la consommation énergétique totale, qu'entraîne en général le regroupement des serveurs physiques, peut en réalité peser sur le rendement énergétique (PUE) du datacenter. Les charges dynamiques, qui varient dans le temps et l'espace, peuvent renforcer les risques d'indisponibilité si l'alimentation des racks et le bon fonctionnement du système de refroidissement ne sont ni compris ni pris en compte. Enfin, la nécessaire tolérance aux pannes des environnements fortement virtualisés peut amener à s'interroger sur le niveau de redondance dont a besoin l'infrastructure physique. Ce livre blanc présente les effets particuliers de la virtualisation et les solutions ou méthodes permettant d'y faire face. Consultez le Livre blanc n° 118
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 76
        Systèmes modulaires : l’évolution de la fiabilité

        La nature a depuis longtemps prouvé que dans les systèmes complexes, ce sont les conceptions modulaires qui survivent et se développent. Ce succès découle en grande partie de l’avantage critique en matière de fiabilité que constitue la tolérance aux pannes, grâce à laquelle un système modulaire peut déplacer les activités de modules défectueux vers d’autres modules opérationnels pendant que des réparations sont effectuées. Dans les datacenters, la conception modulaire est déjà bien ancrée dans les nouvelles architectures tolérantes aux pannes pour serveurs et systèmes de stockage. À mesure que les datacenters continuent à évoluer et à reproduire les schémas de la nature, l’infrastructure physique de réseaux critiques (DCPI) doit également progresser pour prendre en charge de nouvelles stratégies de survie, de récupération et de croissance. Consultez le Livre blanc n° 76
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Étude de cas
        L’invention de DartPoints Private Colo™

        Pour de nombreuses entreprises, le choix entre la construction d’un datacenter privé et l’installation dans un grand site de colocation est toujours synonyme de compromis. Les datacenters privés sont chers à construire et nécessitent une planification minutieuse en amont. La colocation vers un grand datacenter peut s’avérer moins coûteuse et offrir plus de souplesse pour faciliter la croissance, mais elle est assortie d’une certaine perte de contrôle.
         
        Ayant conscience que ce compromis entre contrôle et flexibilité est un obstacle pour la majorité des entreprises américaines, DartPoints a développé sa propre catégorie de datacenters et services de colocation – le DartPoints Private Colo™. Découvrez l’invention de DartPoints Private Colo™
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Prenez le contrôle de vos environnements informatiques distants

        4 étapes pour contrôler vos installations informatiques distantes. Découvrez comment Schneider Electric a permis de surmonter les défis des clients En savoir plus
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Solutions informatiques intégrées

        5 étapes pour une intégration facile et un déploiement rapide. Découvrez comment Schneider a limité le temps d'installation de l'équipement d'un client En savoir plus
    • Apprendre

      SBA Communications se lance dans la construction d’un nouveau datacenter modulaire


      Une architecture de datacenter à la fois évolutive et modulaire offre de nombreux avantages : depuis la possibilité d’ajuster parfaitement la taille du datacenter et de la faire évoluer avec celle de l’entreprise, jusqu’aux économies que permet de réaliser une telle approche. Lisez ce billet pour en savoir plus. SBA Communications se lance dans la construction d’un nouveau datacenter modulaire

      Micro datacenters : l’innovation dans la conception et l’exploitation des datacenters


      « Nous avons toujours fait comme ça », voilà l’expression la plus dangereuse de notre industrie et le réel ennemi de l'innovation. C’est la raison pour laquelle notre philosophie a toujours été de bousculer le statu quo dans toutes nos activités. Bien conscients de cet engagement et de leur besoin de trouver un bon équilibre entre contrôle et souplesse, DartPoints ont conclu un partenariat avec Schneider Electric pour obtenir la meilleure solution. Ils ont baptisé DartPoints Private Colo™ leur gamme unique et visionnaire de datacenters et de services de colocation. Micro datacenters : l’innovation dans la conception et l’exploitation des datacenters

      L’infrastructure informatique convergée nous fait-elle avancer sur le chemin du préfabriqué ?


      Infrastructure convergée, cela veut dire rapidité, efficacité et agilité …. En bref, tout ce qui est nécessaire pour adapter l’informatique au rythme de votre activité. C’est à nous d’en faire une réalité en facilitant le choix, la commande, le déploiement et la maintenance de nos solutions. La préfabrication est un des moyens d’y parvenir. L’infrastructure informatique convergée nous fait-elle avancer sur le chemin du préfabriqué ?

      Les micro datacenters sont-ils le moteur de l’Internet des objets ?


      Tout génère des données aujourd’hui, des simples distributeurs de boissons aux 20-30 milliards d’objets connectés arrivant sur le marché (dont bon nombre sont portables). Cette avalanche de données doit être traitée et analysée en temps réel. L’Internet des objets connecte ces objets à distance à un gros datacenter centralisé en fournissant des informations sur l’état, la localisation, la fonctionnalité, etc. Lisez notre blog pour en savoir plus. Les micro datacenters sont-ils le moteur de l’Internet des objets ?

      Quels sont les compromis associés à l’infrastructure convergée ?


      Les solutions telles que FlexPod et FlexPod Express with Schneider Electric offrent des plateformes matérielles pré-testées et pré-construites. Cela signifie que vous n’avez plus besoin de tester le matériel puisque cela a déjà été fait avant la livraison et vous pouvez donc vous consacrer uniquement au déploiement. Lisez ce blog pour en savoir plus. Quels sont les compromis associés à l’infrastructure convergée ?

      Cisco, Schneider Electric et l’opportunité d’infrastructure convergée


      Ce blog explique comment le partenariat de Cisco avec Schneider Electric a apporté de la valeur ajoutée à ses clients en informatique, réseaux et datacenters. Cisco, Schneider Electric et l’opportunité d’infrastructure convergée

      La visite virtuelle de NetShelter CX montre la valeur de cette « salle serveurs dans une boîte »


      Ce blog contient une visite virtuelle de la solution NetShelter CX. La visite virtuelle de NetShelter CX montre la valeur de cette « salle serveurs dans une boîte »

      Les petites armoires apportent de gros avantages dans les endroits dépourvus d'espace informatique dédié


      Le Netshelter CX répond à un besoin de plus en plus important. Il est conçu pour abriter le matériel informatique et réseau dans un espace relativement restreint, par exemple dans un environnement de bureau dépourvu d’espace dédié à ce matériel. Lisez ce blog pour en savoir plus. Les petites armoires apportent de gros avantages dans les endroits dépourvus d'espace informatique dédié

      Energy University


      Une ressource pédagogique en ligne GRATUITE qui offre plus de 200 formations ouvertes à tous sur l’efficacité énergétique et les datacenters pour vous aider à identifier, mettre en œuvre et assurer le suivi des améliorations dans votre entreprise. Energy University
    • Regarder

      • Comment les solutions FlexPod et FlexPod Express peuvent-elles aider les entreprises à devenir plus écoénergétiques ?

        David O’Comin explique la valeur ajoutée qu’apporte l’infrastructure de Schneider Electric aux clients en matière de gérabilité et d’écoénergie grâce à l’exploitation des solutions FlexPod et FlexPod Express.

        Video en anglais

      • Salle serveurs NetShelter CX livrée en un instant

        Dans quelle mesure le déploiement d'une salle serveurs est-il simple ? Le temps de livraison n'y est certainement pas pour grand chose. Découvrez comme il est simple et facile de livrer la salle serveurs NetShelter CX dans une armoire/boîtier, en visionnant cette brève vidéo.

        Video en anglais
      • Dans quelle mesure Schneider Electric apporte-t-il de la valeur à FlexPod et FlexPod Express ?

        David O'Coimin de Schneider Electric explique la valeur apportée par l'infrastructure de Schneider Electric aux clients ayant opté pour les solutions FlexPod et FlexPod Express, qui partent d'un produit déjà performant pour l'améliorer encore plus pour les clients.

        Video en anglais
      • FlexPod dans un écrin Schneider Electric

        Chez Schneider Electric, nous avons pris les deux produits FlexPod et FlexPod Express et les avons entourés de la valeur appropriée, en leur ajoutant des éléments de systèmes de racks qui permettront de les installer rapidement, dans les environnements appropriés, en augmentant les ventes et en protégeant l'investissement des utilisateurs finaux.

        Video en anglais
      • La plus petite salle serveurs au monde - NetShelter CX

        NetShelter CX défie les perceptions avec sa salle serveurs sécurisée et insonorisée dans un boîtier - une solution d'armoire flexible pour les environnements de bureaux ouverts. Cette armoire CX élimine le besoin de recourir à des armoires réseau coûteuses, de grande taille, invasives ou à des salles serveurs, dans les environnements de bureaux.

        Video en anglais
      • Quel impact la gestion de flotte a-t-elle sur votre installation informatique ?

        Grâce aux services de gestion de flotte de Schneider Electric, les entreprises disposent d'une durée de disponibilité optimale du fait de la surveillance en continu des onduleurs et autres points cruciaux au sein de l'environnement informatique.
      • Prenez le contrôle de vos environnements informatiques distants

        4 étapes pour contrôler vos installations informatiques distantes. Découvrez comment Schneider Electric a permis de surmonter les défis des clients