• A nurse smiling at the camera as she washes her hands before surgery in hospital, healthcare solutions.

    Solution pour bloc opératoire

    Two medical personnels in surgery, healthcare solutions, patient safety, green hospital.

    Défis

    Il est crucial d’avoir une alimentation électrique fiable dans un bloc opératoire. Une coupure de courant ou un court-circuit incontrôlable risque d’avoir des conséquences fatales pour les patients. Le personnel soignant doit se concentrer sur les procédures chirurgicales sans s’inquiéter des problèmes de matériel ou d’infrastructure.
    En cas d’incident électrique de ce type, il est nécessaire d’avoir toutes les informations par souci de traçabilité afin de réduire les chances qu'un incident semblable ne se reproduise.
    • Solutions

      La solution de Schneider Electric propose une distribution électrique sûre visant à améliorer la performance des blocs opératoires. Elle garantit une disponibilité ininterrompue et reste en conformité avec la nouvelle réglementation, fournissant ainsi une alimentation électrique plus sûre et isolée au bloc opératoire. La conception et les produits sont entièrement conformes aux exigences de bloc opératoire et ont fait l’objet de tests rigoureux pour assurer leur grande fiabilité.

      Le système informe en temps réel le personnel de maintenance et médical en cas de panne électrique dans le bloc opératoire. Il surveille également l’environnement du bloc opératoire, enregistre tous les événements et données de l’environnement et peut ainsi générer des rapports personnalisés pour garantir la traçabilité.

      En livrant l’information critique à la bonne personne au bon moment, le système est indispensable pour assurer la continuité de service et la reprise d’activité après une panne. Il contribue à minimiser les interruptions et la confusion et permet la pleine traçabilité des événements. Notre offre inclut un tableau, un système informatique avec transformateur d'isolation et contrôle d’isolement, une source d’alimentation à sûreté automatique et un onduleur. Elle comprend également en option un HRP à écran tactile et la possibilité d’intégration avec votre système de gestion de bâtiment.

    • Proposition de valeur

      La solution de Schneider Electric contribue à améliorer la sécurité du patient en garantissant la disponibilité et la qualité de l’alimentation électrique dans les blocs opératoires.

    • Facteurs de différenciation

      Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et un acteur incontournable du marché de la construction, grâce à son expertise dans les solutions d'alimentation électrique. Nous offrons une large gamme de solutions adaptées au secteur de la santé dans le domaine de la gestion de bâtiment, gestion électrique, sûreté et informatique. En tant que fournisseur de systèmes, solutions et services intégrés, nous pouvons vous aider à optimiser la performance de votre établissement hospitalier sur toute sa durée de vie.

    Avantages

    • Surgeons in operating room at a green hospital, patient safety, healthcare solutions.
      • Traçabilité garantie des événements électriques et environnementaux afin de réduire les risques
    • Female doctor in scrubs with head light in surgery at green hospital, patient safety, healthcare solutions.
      • « Fiabilité à 99,99 % de l’alimentation électrique en bloc opératoire ».