• Technician at data center, data center management, data center operations

    InfraStruxure

    Infrastructure préconfigurée pour un datacenter d’une puissance maximale de 100 kW y compris alimentation, refroidissement, racks et gestion.

    • Lisez

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 111
        Analyse de fiabilité du système d'alimentation APC InfraStruXure

        La gamme de produits APC InfraStruXure offre une architecture alternative à l'ASI centrale. MTechnology, Inc. a employé les techniques d'évaluation du risque probabiliste (PRA) pour estimer la fiabilité de l'alimentation assurée par une ASI InfraStruXure de 40 kW et une unité de distribution de l'énergie (PDU) à bypass statique. Les calculs ont tenu compte de la performance du système InfraStruXure dans des conditions idéales et réelles. L'étude compare également la performance de l'architecture InfraStruXure à celle d'une ASI centrale desservant une charge critique hypothétique de 500 kW dans un datacenter. Les résultats ont montré que l'architecture InfraStruXure était considérablement moins exposée à une panne de toutes les charges du datacenter et légèrement moins exposée à une panne dans l'un des équipements informatiques individuels. Ce livre blanc récapitule les résultats essentiels de l'évaluation quantitative du risque effectuée par MTechnology et étudie leurs implications pour les gestionnaires et les concepteurs de sites. Consultez le Livre blanc n° 111
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 160
        Spécification d'une architecture de datacenter modulaire

        Il est de plus en plus admis que les conceptions de datacenters classiques seront supplantées par des conceptions de datacenters modulaires et évolutives. Un coût total de possession réduit, une plus grande souplesse, un temps de déploiement raccourci et un meilleur rendement sont les avantages annoncés de ces futures conceptions. Cependant, le terme « modulaire », les cas où la modularité est appropriée et les spécifications de cette modularité restent vagues. Ce livre blanc crée un cadre d'architecture de datacenter modulaire. Il décrit les diverses manières dont la modularité peut être mise en œuvre pour l'infrastructure d'alimentation, de refroidissement et d'espace du datacenter et explique dans quels cas les différentes méthodes sont appropriées et efficaces. Consultez le Livre blanc n° 160
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 116
        Standardisation et modularité de l'infrastructure physique du datacenter

        Ne pas adopter la standardisation modulaire comme stratégie de conception de l'infrastructure physique d'un datacenter (DCPI) s'avère coûteux sur tous les plans : dépenses inutiles, temps d'arrêt évitables et opportunités commerciales perdues. La standardisation et son proche parent, la modularité, créent un large éventail d'avantages au niveau de la DCPI, qui rationalisent et simplifient chaque processus, de la planification initiale à l'exploitation quotidienne, dont les effets positifs sont considérables sur les trois principaux composants de valeur ajoutée de la DCPI : disponibilité, agilité et coût total d'exploitation. Consultez le Livre blanc n° 116
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 174
        Options pratiques pour le déploiement de l'équipement informatique dans les petites salles de serveurs et les succursales

        Les petites salles serveurs et succursales sont en général mal rangées, non protégées, surchauffées et à espace réduit. Ces conditions peuvent provoquer l'arrêt du système ou, tout au moins, des « incidents évités de justesse » qui attirent l'attention de la direction. Pour faire face à ces problèmes, l'expérience pratique définit une liste restreinte de méthodes efficaces visant à améliorer la disponibilité des opérations informatiques dans les petites salles serveurs et succursales. Ce livre blanc propose d'améliorer concrètement l'alimentation, le refroidissement, les racks, la sécurité physique, ainsi que la surveillance et l'éclairage. Il s'intéresse aux petites salles serveurs et succursales d'une charge informatique de 10 kW. Consultez le Livre blanc n° 174
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 118
        Virtualisation et cloud computing : optimisation de l'alimentation, du refroidissement et de la gestion pour une rentabilité maximale

        La technologie de virtualisation, qui sous-tend le Cloud Computing, peut avoir d'importantes conséquences sur l'infrastructure physique du datacenter (DCPI). Les hautes densités de puissance qui en résultent souvent peuvent compromettre les capacités de refroidissement d'un système existant. La réduction de la consommation énergétique totale, qu'entraîne en général le regroupement des serveurs physiques, peut en réalité peser sur le rendement énergétique (PUE) du datacenter. Les charges dynamiques, qui varient dans le temps et l'espace, peuvent renforcer les risques d'indisponibilité si l'alimentation des racks et le bon fonctionnement du système de refroidissement ne sont ni compris ni pris en compte. Enfin, la nécessaire tolérance aux pannes des environnements fortement virtualisés peut amener à s'interroger sur le niveau de redondance dont a besoin l'infrastructure physique. Ce livre blanc présente les effets particuliers de la virtualisation et les solutions ou méthodes permettant d'y faire face. Consultez le Livre blanc n° 118
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Livre blanc n° 76
        Systèmes modulaires : l’évolution de la fiabilité

        La nature a depuis longtemps prouvé que dans les systèmes complexes, ce sont les conceptions modulaires qui survivent et se développent. Ce succès découle en grande partie de l’avantage critique en matière de fiabilité que constitue la tolérance aux pannes, grâce à laquelle un système modulaire peut déplacer les activités de modules défectueux vers d’autres modules opérationnels pendant que des réparations sont effectuées. Dans les datacenters, la conception modulaire est déjà bien ancrée dans les nouvelles architectures tolérantes aux pannes pour serveurs et systèmes de stockage. À mesure que les datacenters continuent à évoluer et à reproduire les schémas de la nature, l’infrastructure physique de réseaux critiques (DCPI) doit également progresser pour prendre en charge de nouvelles stratégies de survie, de récupération et de croissance. Consultez le Livre blanc n° 76
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Étude de cas
        L’invention de DartPoints Private Colo™

        Pour de nombreuses entreprises, le choix entre la construction d’un datacenter privé et l’installation dans un grand site de colocation est toujours synonyme de compromis. Les datacenters privés sont chers à construire et nécessitent une planification minutieuse en amont. La colocation vers un grand datacenter peut s’avérer moins coûteuse et offrir plus de souplesse pour faciliter la croissance, mais elle est assortie d’une certaine perte de contrôle.
         
        Ayant conscience que ce compromis entre contrôle et flexibilité est un obstacle pour la majorité des entreprises américaines, DartPoints a développé sa propre catégorie de datacenters et services de colocation – le DartPoints Private Colo™. Découvrez l’invention de DartPoints Private Colo™