• Default Alternative Text

    Mobile Workforce

    Engineer in factory with clipboard

    Défis

    Automatiser les opérations de maintenance, de sécurité et d’environnement

    Les défaillances du matériel , les accidents et les problèmes environnementaux peuvent être causés par un manque de visibilité de vos équipements ou de problèmes non décelés lors des inspections visuelles.

    • Solution

      La solution Mobile Workforce et Decision Support System est une application logicielle configurable et robuste qui assure le suivi des opérations, la collecte de données et la gestion des tâches pour l’ensemble des opérations de l'usine , la gestion de la maintenance , le suivi de la production et les applications de conformité
    • Proposition de valeur

      Automatiser les opérations d’inspection et suivre avec précision les exigences normatives et réglementaires associées à l’entreprise en termes de sécurité , d'entretien et d’inspections environnementales
    • Différenciation

      • Intégration transparente et automatique avec vos logiciels de supervision (y compris ERP)
      • Horodatage  
      • Intégration d’alarmes spécifiques reliées à des appareils de mesure ( thermomètre IR )  
      • Intégration avec code-barres et RFID
      • Fonctionnalités avancées

    Bénéfices

    • Cimenterie la nuit, production de ciment.
      Habiliter les personnes
    • Site industriel côtier, industrie minière.
      Effet de levier sur la normalisation et amélioration de la traçabilité
    • Cimenterie au coucher de soleil, production de ciment.
      Réduire les erreurs humaines