• Workers in control room of gas plant, sustainability consulting

    Efficacité opérationnelle

    Tirez pleinement parti des personnes, des actifs et de la production.

    A huge crane sifting through dirt, mining industry

    Défis

    La pression constante à laquelle est soumise l’industrie minière pour améliorer son fonctionnement est amplifiée par l’augmentation régulière des coûts, le vieillissement et la sous-performance des actifs et le manque de ressources qualifiées.
    mining facility, mining industry

    Solutions pour l’efficacité opérationnelle

    Pourquoi faire appel à Schneider Electric ?

    • Default Alternative Text Suite logicielle de pointe pour la performance des actifs De la maintenance à la performance des équipements, nous optimisons le TRS de vos actifs et prolongeons leur durée de vie.
    • Integration icon Intégration des procédés et de la distribution énergétique Obtenez une visibilité totale de votre production grâce à l’intégration transparente des systèmes de contrôle et des systèmes électriques.

    Faits

    • Default Alternative Text Le rendement d’un broyeur semi-autogène ne dépasse généralement pas les 5 %.
    • Blue EcoXpert icon Plus de 75 % des usines de traitement des minéraux utilisent encore des stratégies de contrôle très basiques.
    • Default Alternative Text Plus de 70 % de l’énergie nécessaire à l’enrichissement et au traitement des minerais sont utilisés pour le broyage et le concassage.
    • Default Alternative Text La perte financière moyenne résultant d’un incident majeur dû à une erreur humaine peut dépasser les 80 millions de dollars en perte de production.
    • Blue Education icon Les experts industriels estiment qu’il faut 10 000 heures pour qu’un employé acquiert une expertise.
    • Blue time icon Une formation pratique de quelques de minutes en apprend plus qu’une conférence de plusieurs heures.