• Default Alternative Text

    Efficacité de la chaîne de valeur

    Concrete Mixer truck

    Défis

    Les cimentiers manquent de visibilité sur la chaîne de valeur. Ils ne peuvent pas prendre de décisions efficaces en raison de données inexactes ou manquantes, d’informations trop compartimentées et d’une intégration minimale entre les systèmes.
    Looking up at construction

    Notre solution pour l’efficacité de la chaîne de valeur

    Pourquoi faire appel à Schneider Electric

    • Default Alternative Text Le leader sur le marché des solutions de gestion énergétique dans le secteur du ciment En tant qu’experts dans le secteur de l’énergie et du ciment, nous comprenons l’importance vitale d’une consommation énergétique efficace dans le processus de production
    • Default Alternative Text Des solutions sophistiquées pour la performance de votre installation et l’optimisation de votre chaîne logistique Des solutions décisionnelles pour la prévision, la planification et la programmation opérationnelles

    Faits

    • Default Alternative Text On estime qu’il y aura 30 milliards d’objets connectés d’ici 2020.
    • Blue ruler icon De par la nature volumineuse du produit et les coûts de transport élevés, le transport de ciment sur 250 km n’est pas viable du point de vue économique.
    • Blue Graph up icon En Inde, les coûts de transport du ciment ont augmenté de 40 % au cours des 30 derniers mois.
    • Blue lightning icon La consommation de ciment est saisonnière et sensible aux facteurs externes tels que la météo, ce qui complique la gestion de la chaîne logistique.