• Default Alternative Text

    Projets et services

    Un seul fournisseur pour de nouvelles installations, des modernisations et des agrandissements

    Homme d'âge mûr avec un plan dans une usine, production industrielle, industrie minière

    Défis

    La construction d’une nouvelle usine ou une vaste extension des installations existantes présentent de nombreux défis liés, par exemple, à la complexité des processus, aux contraintes budgétaires, à l’infrastructure locale insuffisante et au manque de main-d’œuvre qualifiée. Les projets mondiaux sont encore plus complexes, dans la mesure où ils exigent une coordination internationale ainsi qu’une compréhension parfaite des exigences locales.
    Coucher de soleil sur usine de traitement, traitement des minéraux

    Nos capacités de services et de gestion de projets

    Proposition de valeur

    • Texte alternatif par défaut Présence internationale, coordination locale Grâce à sa portée mondiale unique, Schneider Electric est parfaitement en mesure de comprendre vos exigences et normes locales, le tout pour une parfaite gestion de vos projets internationaux.
    • Texte alternatif par défaut De nombreux défis, un seul fournisseur Des solutions de surveillance aux postes électriques, peu d’entreprises peuvent s’enorgueillir de disposer d’une profonde expertise dans un éventail de domaines aussi large.

    Faits

    • Icône d'heure bleue L’une des plus anciennes mines de cuivre au monde est exploitée depuis 1910.
    • Icône d'outils bleue La mise en œuvre d’un programme de maintenance préventive peut réduire le risque de temps d’arrêt imprévus jusqu’à 66 %.