• Default Alternative Text

    SIAAP : A quoi ressemble une usine de traitements des eaux du futur ?

Réalisation : avril 2017
  • A quoi ressemble une usine de traitements des eaux du futur ?

    Le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) traite les eaux usées de quelque 9 millions d’habitants de la région parisienne. Parmi ses 6 usines, celle d’Achères se distingue par sa taille – elle est la deuxième au monde après celle de Chicago – et par le plan de rénovation dont elle fait l’objet. Objectif du SIAAP : en faire une usine moderne alliant performance et protection de l’environnement, un modèle d’usine du futur. Pour cela, le SIAAP entretient une relation de partenariat avec Schneider Electric afin d’anticiper les besoins et de se projeter dans les technologies de demain.

  • Les missions du SIAAP

    Dépollution des eaux usées 24h/24, 7j/7, protection de l'environnement et maîtrise des coûts pour les usagers sont les principaux enjeux du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP)