• Default Alternative Text

    CoolVerter HP : pour les installations frigorifiques

    Réalisation le: 20 Octobre 2011
    • CoolVerter HP : pour les installations frigorifiques

      Dans un supermarché, la production de froid représente 60 % des consommations énergétiques totales. Maintenir une température idéale dans les rayons frais et les rayons surgelés tout en consommant moins, tel est donc le défi que doivent relever les grandes enseignes. Pour les installations existantes, Schneider Electric a conçu la solution CoolVerter HP, expérimentée avec succès par le groupe Casino.

      Dans la grande distribution, et dans les hyper et supermarchés en particulier, l’efficacité énergétique est une préoccupation constante. A tel point qu’au sein du groupe Casino, une filiale – GreenYellow – a été créée en 2007 pour analyser les consommations d’énergie et identifier des solutions permettant de les réduire. « Aujourd’hui, nous agissons en tant qu’energy manager du groupe Casino : nous définissons notamment la stratégie d’achat de l’énergie et nous sommes impliqués sur toutes les problématiques d’efficacité énergétique, explique David Saint Denis, chargé de projet performance énergétique. Nous avons pour objectif de mettre en place des solutions concrètes d’économie d’énergie. Le système CoolVerter HP de Schneider Electric répond à ce besoin. »

      CoolVerter HP a été mis en œuvre en février 2012 dans le magasin Casino de La Côte Saint-André (Isère), un supermarché de 1 200 m2 dont les rayons frais et surgelés occupent 300 m2 au sol et 74 mètres de linéaires ; ce qui fait de l’installation frigorifique le poste le plus énergivore du magasin.

      Une solution simple à intégrer, pouvant générer 40 % d’économie d’énergie

      Dédiée aux installations frigorifiques existantes, CoolVerter HP est basée sur deux phénomènes physiques. Le premier repose sur un algorithme d’HP flottante, le second sur la variation de vitesse pour les ventilateurs des condenseurs.

      « La spécificité de CoolVerter HP réside dans sa simplicité d’intégration dans l’installation existante et sa facilité d’utilisation par le client, détaille Christophe Borlein, responsable Efficacité Energétique pour les solutions froid de Schneider Electric. Avec ce système, l’utilisateur final peut réaliser jusqu’à 40 % d’économies d’énergie grâce à trois technologies intégrées : la HP flottante, la variation de vitesse sur les ventilateurs et la régulation par PID. »

      A La Côte Saint-André, le magasin Casino était déjà muni d’un système de HP flottante et figurait parmi les bons élèves en matière de performance énergétique. Après dix-huit mois d’expérimentation de la solution CoolVerter HP, les résultats sont significatifs : « Nous notons une baisse de consommation sur le poste froid qui varie entre 15 et 18 %. Nous étions déjà peu énergivores grâce à notre HP flottante. La solution de Schneider Electric va nous permettre d’être encore plus performants », se félicite David Saint Denis.

      Une solution prête à l’emploi et éligible aux CEE

      Compact et ergonomique, le système peut être installé en une seule journée. Paramétré en usine et doté d’un auto-tunning permettant de déterminer les valeurs du PID, le variateur de vitesse n’a pas besoin de réglages supplémentaires ; il suffit d’indiquer dans l’interface, en façade du coffret, l’intensité des moteurs et quelques autres informations simples, comme le fluide frigorigène. « Tout est intégré dans un coffret électrique indépendant, ce qui fait de CoolVerter HP une solution prête à l’emploi. Un avantage appréciable pour les clients qui redoutent habituellement les phases d’intégration des divers équipements », selon Christophe Borlein.

      Installation rapide et mise en œuvre simplifiée pour le frigoriste, réduction de la facture et ROI court pour le magasin – de 2 mois à 3 ans –, CoolVerter HP possède pour le groupe Casino un autre atout : c’est une solution éligible aux certificats d’économie d’énergie (CEE). CoolVerter HP cumule les avantages… et les distinctions : elle a en effet été consacrée “meilleure innovation” dans la catégorie “outil de mesure et optimisation” au Grand Prix du Froid.