Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    • Default Alternative Text

      CERN

      Sepam Série 80 Pour les applications personnalisées

      Le Sepam Série 80 a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des clients exigeants des grands sites industriels. Il apporte des solutions éprouvées pour la distribution électrique et la protection des machines.

      Pour les applications personnalisées   
       protection des réseaux en boucle (ouverte ou fermée) avec les arrivées en parallèle
       protection complète des transformateurs et groupes-blocs
       protection complète des moteurs et des générateurs contre les défauts internes et ceux liés au réseau ou au process
       contrôle de synchronisme entre deux réseaux à coupler
       automatisme de transfert de sources
       mesure du taux de distorsion harmonique sur le courant et la tension
       42 entrées/23 sorties pour assurer la commande intégrale de l’équipement
       IHM (interface homme machine) avec synoptique pour commande locale
       éditeur d’équations logiques
       2 ports de communication
       cartouche mémoire amovible pour remise en service rapide
       pile de sauvegarde pour conservation des données historiques.


       En complément pour la mise en oeuvre et l’exploitation :
      - un logiciel de paramétrage et d’exploitation SFT 2841,
      - un logiciel de restitution des enregistrements d’oscilloperturbographie SFT 2826 conçu
      pour les gammes de Sepam Série 20, Série 40 et Série 80.