• Default Alternative Text
    Mesure, affiche les consommations et pilote la température, la production d'eau chaude et les prises de courant

    Wiser

    < Retour à la fiche gamme

    Une question ? Un projet ? Schneider Electric vous répond

    Comment savoir si le système de chauffage est compatible avec Wiser ?

    Le chauffage électrique avec des convecteurs fil pilote, ou non fil pilote, est compatible.
    Le chauffage avec des radiateurs type boucle d'eau chaude (les radiateurs en fonte par exemple) alimentés en eau chaude par une chaudière gaz ou une chaudière fioul sont compatibles. Pour ces derniers, des têtes de vanne thermostatique permettront de les contrôler.
    Rendez vous sur le configurateur Wiser pour voir votre configuration.

    Peut-on mesurer la consommation d'un tableau existant non Schneider-Electric ?

    Tout à fait, les capteurs de consommations sont ouvrants.
    Ainsi ils peuvent se positionner autour des câbles quelque soit le tableau.

    Quelle est la distance maximum entre deux composants Wiser ? Existe-t-il des interférences avec les murs ?

    Si vous avez une maison avec deux étages, une prise peut servir de relais entres les deux étages, c'est l'avantage de la technologie basse fréquence Zigbee. Les composants relaient le signal entre eux.
    La distance maximum est de 30 m.

    Comment le système Wiser contrôle le chauffage électrique ?

    Grâce aux ordres fil pilote ou grâce aux sondes de température qui permettent d'avoir une plus grande précision.

    Comment fonctionne le contrôle des équipements avec Wiser ?

    Via votre P.C. chez vous, sans passer par la box internet (si vous n'en avez pas).
    Via votre smartphone, votre tablette à distance en connectant votre box Wiser à une box internet et en téléchargeant l'application Wiser.

    Obtenez l’avis d’un spécialiste Schneider Electric

    Contactez un expert Schneider Electric afin de répondre à vos questions ou pour être accompagné dans votre projet.
    Contactez-nous