Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    LexCom Home Essential

    Votre client raccorde ses équipements informatiques au réseau filaire ou WiFi. Il atteint les limites des connexions WiFi et désire une meilleure qualité de débit, pour profiter totalement des services de son opérateur avec une performance maximale dans toutes les pièces de la maison.

    Avec LexCom Home Essential, chaque prise RJ 45 choisie par l'utilisateur est affectée à un seul média : TV, Internet, téléphone… Votre client bénéficie pleinement de toutes ces fonctionnalités.
    Vous répondez de façon simple aux exigences de la norme NF C 15-100, en équipant dès à présent son logement avec un matériel répondant aux futures applications haut débit.

    LexCom Home Performance

    Votre client veut bénéficier d'une distribution automatique à chaque prise et ne souhaite pas manipuler les câbles dans son coffret de communication.

    Simple, fiable, efficace : LexCom Home Performance rend tous les medias accessibles en Haut Débit à partir de n’importe quelle prise du logement. Chaque occupant est indépendant et peut profiter quand il le souhaite d’Internet, de la télévision ou du téléphone.
    Grâce à l’utilisation de tripleurs, chaque prise RJ45 délivre les 3 signaux en simultané. Il suffit que l’utilisateur se connecte : le coffret détecte automatiquement l’équipement utilisé et adapte le signal envoyé.

    LexCom Home Premium

    Votre client possède des équipements spécifiques qui nécessitent une solution sur mesure. Féru de technologies, c’est un professionnel qui utilise les médias pour son activité et qui souhaite multiplier les accès dans sa maison.

    Avec LexCom Home Premium, chaque équipement est raccordé à la prise RJ 45 définie par l'utilisateur et affectée à un seul media. Votre client bénéficie d’une large choix : son, vidéo, TV, report infrarouge…