Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    • L'offre LexCom Home

      LexCom Home permet à vos clients d'accéder à tous les contenus et services en Haut Débit ou Très Haut Débit, avec une excellente performance et un haut niveau de service.
      Téléphone, télévision et Internet deviennent accessibles dans toutes les pièces du logement grâce aux prises murales RJ45 reliées à notre coffret de communication LexCom Home.
      LexCom Home se compose :
      - d'un coffret de communication situé dans la gaine technique du logement (GTL) avec le coffret de distribution électrique
      - de prises de communication RJ45 des gammes Unica, Odace, et Ovalis disponibles dans de nombreuses finitions.

    • Avec LexCom Home, faites passer vos chantiers multimédia au Très Haut Débit

      En France, 20 millions de foyers utilisent du Haut ou Très Haut Débit.
      La norme NF C 15-100 exige que toute construction neuve soit équipée d'un tableau de communication et d'un réseau local filaire pour distribuer les services multimédia dans les pièces de la maison.