• D'clic ARC La protection Schneider Electric étendue aux risques d'incendie

      En France, 75 000 incendies d’origine électrique se produisent chaque année, soit plus d’un toutes les deux minutes. Un incendie engendre en moyenne 35000€ de préjudices financiers.

      Il existe quatre risques d’incendie d’origine électrique dans la maison :
      1. Court-circuit et surcharges
      2. Courant de fuite dans les matériaux
      3. Surtension provoquée par la foudre
      4. Vétusté des installations due à l’utilisation des équipements électriques

      Ce quatrième phénomène, est souvent la cause d’un sinistre.
      Une prise desserrée, un câble écrasé, rogné, …. peuvent engendrer un échauffement localisé et provoquer une carbonisation des matériaux environnants (isolant, etc.), jusqu’à favoriser l’apparition d’arcs électriques dangereux, qui peuvent s’enflammer très rapidement.

      C’est pour lutter contre ce quatrième risque que nous lançons D’clic ARC, la première protection contre l’arc électrique dangereux.

    • Comment ça marche ? Digitalisez, sécurisez et partagez tous vos contenus

      D’clic ARC surveille en temps réel de nombreux paramètres électriques du circuit qu’il protège. Il mesure le courant, la tension, les hautes fréquences, afin d’identifier la présence d’un arc électrique dangereux.
      Dès l’apparition d’un arc électrique dangereux, D’clic ARC déclenche et coupe l’alimentation du circuit en défaut, avant que l’arc électrique ne provoque une flamme.


      Pourquoi une nouvelle protection ?
      Schneider Electric va encore plus loin dans la protection électrique, en protégeant les occupants de l’usure de leur installation électrique.
      C'est grâce à la miniaturisation des composants électroniques et la possibilité d’effectuer en temps réel un grand nombre d’analyses de données, qu’il est aujourd’hui possible de concevoir des détecteurs d’arc compatibles avec la taille des disjoncteurs miniatures.
      Par ailleurs, aux Etats-Unis et au Canada, l’installation d’un détecteur d’arc est obligatoire depuis 2002. Nous constatons ainsi qu'il y a proportionnellement, environ 2 fois moins d'incendies aux Etats-Unis et au Canada qu’en France. 

      Une seule solution, la protection… et au delà !
      D'clic ARC est une protection intelligente qui rajoute la fonction de détection des arcs électriques dangereux à la fonction disjoncteur traditionnelle.
      Il protège le circuit en remplaçant le disjoncteur existant.
      De plus, grâce à ses deux manettes (disjoncteur et détecteur d'arc), il sera facile, en cas de déclenchement, de connaître l'origine du défaut. Un bouton de test permet de vérifier le bon fonctionnement du produit. Sur quels circuits installer le D’clic ARC ?
      A ce jour, nous estimons que la majorité des incendies d’origine électrique viennent des circuits les plus sollicités, soit principalement des prises de courant.
      C’est donc en priorité sur ces circuits que l’on conseille de positionner un D’clic ARC, même s'il est tout à fait possible de l’installer partout !