• Default Alternative Text

    Motion Control : La performance en mouvement

Découvrez notre savoir-faire et expertise en contrôle de mouvement

  • Coupe à la longueur Le produit est amené dans la zone de coupe à la longueur avec un moteur brushless qui mesure en même temps la longueur à découper. Lancez la vidéo
  • Répartiteur L'aiguillage d'un produit doit se faire automatique vers trois convoyeurs distincts.Le moteur brushless motorise le répartiteur en positionnement avec une grande dynamique et une précision de mouvement importante.
  • Coupe à la volée L'outil de découpe se trouve sur une cisaille rotative qui doit être synchroniser en vitesse et en position avec le produit qui défile en continu.Ce mouvement est réalisé avec l'utilisation d'une came électronique avec comme axe maître le moteur d'avance
  • Réglage de format Avec des axes numériques vous pouvez régler avec une grande flexibilité des positions de coupe à chaque changement de production.
  • Découper ou déposer un produit en interpolation linéaire et circulaire La découpe ou la dépose de produits avec des formes complexes s'effectue avec une interpolation linéaire et circulaire, qui vous garantie une vitesse tangentielle constante.
  • Machine d'ensachage verticale avec une came electronique Une ensacheuse verticale est l'application typique où l'utilisation d'un profil de came électronique est généralement utilisé.
  • Dépiler et empiler des produits L'utlisation d'un robot cartésien avec 2 axes motorisés permet de prendre et de déposer des produits dans un emballage.
  • Une synchronisation avec un arbre electrique Un arbre électrique est une fonction de synchronisation simple où un axe esclave est synchronisé avec un ratio définit avec un axe maitre.
  • Application de vissage electrique Le serrage au couple avec un moteur brushless permet d'avoir une grande maîtrise de l'effort de serrage et une grande précision de positionnement du produit à visser.
  • Came électronique Le profil de came permet de synchroniser le système de marquage avec un défilement en continu du produit à imprimer.Le système d'impression est motorisé avec un robot cartésien 2 axes.