Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    • Default Alternative Text

      KNX - Domotique et automatismes du bâtiment

      Système communicant pour le résidentiel et les bâtiments tertiaires

      < Retour à la fiche gamme

    Découvrez nos solutions pour le résidentiel

    • Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive Parmi la vingtaine de maisons individuelles bâties à Magny-Le-Hongre (77) par la société Bouwfonds Marignan Immobilier, l’une d’entre elles se distingue par son intelligence. Le promoteur a en effet équipé ce “concept house” d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.
    • KNX au service du résidentiel haut de gamme A Paris, en plein cœur du très chic 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a su facilement convaincre un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric. L’heure est aux dernières finitions avant l’arrivée des propriétaires.
    • Et pourtant, la villa Vision bâtie à Carros, dans les Alpes-Maritimes, n'a rien à voir avec une maison traditionnelle. Véritable habitat écolo, elle consomme moins de 15 kWh/m2/an, soit 30 fois moins que la moyenne française et 3 fois moins qu'une construction BBC (basse consommation). Grâce notamment au système KNX de Schneider Electric.

    Découvrez nos solutions pour les bâtiments tertiaires

    • La Caisse d'Epargne Ile-de-France adopte KNX En avril 2008, dans la perspective de son déménagement dans de nouveaux locaux, le département commercial de la Caisse d'Epargne Ile-de-France a réfléchi à une double problématique : comment améliorer le confort de travail de ses collaborateurs, en particulier en termes d'éclairage, tout en réduisant sa facture énergétique.
      La réponse est venue de l'installateur André avec la solution KNX de Schneider Electric.
    • Intermarché surveille sa consommation énergétique La facture énergétique de l'Intermarché de Saint-Jean-de-Muzols s’élevait à près de 90 000 euros par an. Une ardoise salée qui ne demandait qu’à être revue à la baisse ! C’est aujourd’hui chose faite grâce au système Power View de Schneider Electric.
    • KNX fait des étincelles dans un 3 étoiles Six mois seulement après la mise en œuvre du système KNX de Schneider Electric, l’hôtel Ibis Europe de Chalon-sur-Saône remporte son premier pari : un confort accru, assorti de 20 % de réduction sur sa facture énergétique. Le taux d’occupation en hausse et les commentaires très positifs des clients ne font que conforter la direction de l’hôtel dans son choix.