• Default Alternative Text

    avez-vous pensé à faire vérifier ou changer votre batterie de condensateurs ?

    A l’approche de l’hiver, gardez la maîtrise de votre facture d’électricité.

    Paiement du réactif pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016.

    Les batteries de condensateurs vieillissent, la durée de vie moyenne préconisée par Schneider Electric est de 10 ans.

    Cycle de vie de votre installation
    Son environnement (poussière, qualité du réseau, température…) conditionne beaucoup cette durée de vie, quelques exemples :
    • + 10°C par rapport à la température normale d’utilisation conseillée réduisant leur durée de vie par deux.
    • Certaines charges de votre réseau telles que les onduleurs, variateurs de vitesse, informatique, ballast lumineux… sont génératrices d’harmoniques et participent au vieillissement prématuré de batteries si elles sont dépourvues de SAH (self anti-harmoniques).
    • Une perte de plus de 10% de la capacité de la batterie peut générer des risques de protection thermique au sein des pots de condensateurs avec une accélération du phénomène de vieillissement.

    Nos solutions

    Schneider Electric vous accompagne afin de trouver les solutions les plus adaptées à votre contexte :
    • Conseils sur la compensation et étude de dimensionnement grâce à notre offre Bilan Réseau (mesure des grandeurs électriques et pollutions sur votre réseau pendant une durée d’une semaine).
    • Maintenance de votre batterie de condensateur.
    • Remplacement de votre batterie à l’identique ou selon les recommandations issues de notre étude préalable.

    Découvrez les nouvelles fonctionnalités d’exploitation qu’offre le VARPLUS LOGIC

    Cycle de vie de votre installation
    • Suivi de la perte de capacité par gradins.
    • Communication Modbus RS485.
    • Mesure des harmoniques par rang.
    • Double consigne de cos phi.
    • Mesure de la t° instantanée et t° maximum.
    • Valeur delta Puissance Réactive (Kvar manquant pour obtenir le cos phi cible).
    • Surveillance du nombre d’opérations par gradin.
    • Suivi des alarmes.

    Saisissez vos coordonnées pour faire le point avec un spécialiste.

    Merci de corriger les champs signalés en rouge