Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    • Default Alternative Text

    Profitez de la promotion web de l'été

    Du 15 juillet au 28 août un coffret pastis – boules de pétanques Obut offert pour l’achat d’un lot d’appareillages Odace !*

    Plus que

    coffrets
    disponibles
    Stock des cadeaux épuisés

    J’achète
    80 mécanismes au choix parmi les références suivantes* :

    • S520059 prise 2P+T Blanc
    • S520204 va-et-vient Blanc, 10 A
    • S520206 poussoir Blanc, 10 A
    • S520214 double va-et-vient Blanc
    • S520662 sortie de câble Blanc 6 à 12 mm²
    • S520471 prise RJ45 Blanc, grade 1 cat. 5 UTP
    • S520445 prise TV Blanc

    Je reçois
    Un coffret pastis & boules de pétanque Obut

    coffret pastis

    Pour bénéficier de l’offre, confirmez votre participation

    Merci de corriger les erreurs signalées en rouge.
    * L’offre est valable uniquement pour les références indiquées sur cette page. L’offre est limité à un lot par raison sociale et dans les quantités disponibles. Photos non contractuelles.