Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    • Web Devis Express

      Appareillages et goulottes

      Gagnez facilement en robustesse

    Altira : nouveau système d’accroche sur goulotte

    Ne redoutez plus ce geste !

    Grâce à un nouveau système d’accroche exclusif sur goulotte, les prises Altira garantissent une résistance à l’arrachement inégalée.

    Les nouvelles accroches empêchent l’écartement de la goulotte permettant aux prises d’être fermement maintenues dans la goulotte, même sans clips de verrouillage.

    Parez à toutes les situations…

    Les prises Altira équipées du nouveau système d’accroche se déclinent avec les fonctions et les finitions les plus usuelles :

    • • Prises de courant 1 poste, orientées à 90 °.
    • • Prises de courant 1 poste Rotoclip rouge ou blanche, orientables à 45 ou 90 ° à tout moment.
    • • Prises RJ45 simples et doubles.

    … sans changer vos habitudes.

    • • Lorsque l’IP40 n’est pas requis, vous pouvez installer les prises sans clips de verrouillage.
    • • Emportez seulement 3 références (1 prise Rotoclip blanche, 1 prise Rotoclip rouge, 1 prise RJ45 blanche) et intervenez en toute confiance !

    Bénéficiez de nouvelles fonctions…

    Qu’il s’agisse d’afficher un document sur l’écran ou sur le tableau interactif d’une salle de classe, de diffuser du son et de la vidéo dans une salle de conférence, de transmettre des données ou de recharger un téléphone en mode USB, il existe une solution Altira.

    … et de nouvelles finitions.

    Avec Altira antimicrobien, assurez une protection à long terme contre les agents pathogènes et les bactéries courantes sur toute la durée de vie du produit.

    Optez pour une complémentarité parfaite avec OptiLine

    Associées aux appareillages Altira, les goulottes OptiLine garantissent simplicité d’installation et finition impeccable :

    • • Une largeur de gamme couvrant tous les besoins d’alimentation en courant fort et courant faible quelle que soit la configuration des locaux.
    • • Installation robuste grâce au système exclusif d’accroche Altira, même sans clip de verrouillage.
    • • Une finition blanc polaire pour une esthétique moderne et parfaite avec Altira.

    Misez sur le duo gagnant Altira + OptiLine

    Vous avez une question ou un projet sur la gamme Altira ou Optiline ?

    Pour être contacté par un de nos spécialistes afin d'être accompagné dans votre projet:
    Contactez-nous